×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109781545, Beitragsdatum: 09.09.2020
(0)
Bewerten

Ankündigung der Produktabkündigung M490 der SIMOTICS S-1FK7 DYA G1

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Mit Wirkung zum 01.10.2024 werden die SIMOTICS S-1FK7 DYA G1 abgekündigt.

Wie bereits in der Mitteilung 109769872angekündigt, werden die SIMOTICS S-1FK7 DYA G1 zum 01.10.2024 abgekündigt. Ab diesem Zeitpunkt sind keine Ersatzgetriebe verfügbar. Zudem ist auch keine Reparatur eines Getriebes mehr möglich.
Bei Bedarf, muss eine Last Order bis zum 01.03.2024 erfolgen. Last Delivery erfolgt zum 30.09.2024.
Im Falle einer Gewährleistung, erfolgt diese zu den üblichen Konditionen.

Ein Nachbau oder Reparatur des 1FK7 Motor kann voraussichtlich bis 30.09.2025 erfolgen.
Bitten beachten Sie dringend die aktive Umstellung auf das Nachfolgeprodukt SIMOTICS S-1FK7 DYA G2 oder alternativ auf den Wechsel zu SIMOTICS S-1FK7 G2 mit NP-Getriebe (als Anbaugetriebe über Klemmnabe).
Details zum Nachfolgeprodukt SIMOTICS S-1FK7 DYA G2 können der Mitteilung 109756257entnommen werden.
Details zu den SIMOTICS S-1FK7 G2 mit NP-Getriebe können z.B. der Mitteilung 109765293entnommen werden.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.