×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 109782397, Beitragsdatum: 02.10.2020
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe: Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD52 UL, 60 A

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Das Portfolio der Lasttrennschalter 3LD5 wird um den Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD52 UL für 60 A ergänzt. Neben einer IEC-Zertifizierung sind die Lasttrennschalter 3LD5 UL auch nach UL489 und UL508 zertifiziert. Sie eignen sich dadurch perfekt als Hauptschalter für Maschinen für den Export in die USA.

 

Die Reihe Haupt- und Not-AUS-Schalter 3LD5 UL ist in 3- und 4-poliger Ausführung für einen Strombereich von 30-150 A verfügbar. Folgende 3 Varianten werden erhältlich sein:

  • Bodenbefestigung mit Direktantrieb
  • Bodenbefestigung mit Türkupplungsdrehantrieb
  • Frontbefestigung

Highlights:

  • Einsetzbarkeit als Hauptschalter UL/IEC
  • Kompakte Bauform
  • Vielzahl an Zubehör (Eignung als Main disconnect für industrial machinery)

Zielmarkt:

Der Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL ist prädestiniert für sämtlichen Be- und Verarbeitungsmaschinen des Maschinen- und Förderanlagenbaus für den Export in die USA. Er kann sowohl für industrial machinery als auch als general use main disconnect verwendet werden.

Weiterführunde Informationen:

Siemens.de/schaltgeraete




Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.