Startdrive: Warum erscheint bei Download die Meldung „Der Antrieb im Offline-Projekt unterscheidet sich vom Online-Ziel. Prüfen Sie, ob der Typ des Antriebs und die Firmware-Version im Online-Projekt mit dem Offline-Projekt übereinstimmen.“ ?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Wenn Sie in Startdrive einen Download in ein SINAMICS S120 Antriebsgerät starten, kommt die Meldung „Der Antrieb im Offline-Projekt unterscheidet sich vom Online-Ziel. Prüfen Sie, ob der Typ des Antriebs und die Firmware-Version im Online-Projekt mit dem Offline-Projekt übereinstimmen“ und der Download ist nicht möglich.
Bild 1 – Fehlermeldung in Startdrive bei Projekt-Download
Sie verwenden Startdrive und wollen einen Download eines SINAMICS S120 Antriebsgerät durchführen.
Beschreibung
Eines der folgenden
Szenarien tritt bei Ihnen auf:
- In Ihrem Startdrive Offline-Projekt ist ein Antriebsgerät mit einer anderen Firmware angelegt, als auf der Speicherkarte des online verbundenen Antriebsgeräts aufgespielt ist.
- Auf der Speicherkarte Ihres online verbundenen Antriebsgeräts ist eine andere Firmware aufgespielt, als in Ihrem Startdrive Offline-Projekt angelegt ist.
Aufgrund dieses
Unterschieds erscheint die oben genannte Meldung bei Projekt-Download.
Hinweis
Achten Sie darauf, dass im Startdrive Offline-Projekt die gleiche Firmware Version projektiert ist, wie
auch auf der Speicherkarte des online verbundenen Antriebsgeräts aufgespielt ist.
Besteht ein Unterschied in diesen beiden Versionen, ist kein Download möglich.
Szenario 1
In Ihrem Startdrive Offline-Projekt ist eine höhere Firmware Version
projektiert, als auf der Speicherkarte des Antriebsgeräts aufgespielt ist.
Lösung 1
Rüsten Sie die Firmware
auf der Speicherkarte hoch.
Beispiel 1
In Ihrem Startdrive Offline-Projekt
ist ein SINAMICS S120 mit der Firmware V5.2 SP3 angelegt.
Auf der Speicherkarte des Antriebsgeräts ist die Firmware V5.2 aufgespielt.
Rüsten Sie die Firmware
auf der Speicherkarte auf die Version V5.2 SP3 hoch.
Szenario 2
In Ihrem Startdrive Offline-Projekt ist eine kleinere Firmware Version
projektiert, als auf der Speicherkarte des Antriebsgeräts aufgespielt ist.
Lösung 2
Rüsten Sie die Firmware
auf der Speicherkarte herunter1).
Alternativ kann das Antriebsgerät in Startdrive
mit der Firmware, die auf der Speicherkarte aufgespielt ist, neu angelegt
werden.
Beispiel 2
In Ihrem Startdrive
Offline-Projekt ist ein SINAMICS S120 mit der Firmware V5.2 angelegt.
Auf der Speicherkarte des Antriebsgeräts ist die Firmware V5.2 SP3 aufgespielt.
Rüsten Sie die Firmware
auf der Speicherkarte auf die Version V5.2 herunter.
Firmware Downloads
Über diese gespeicherten Suchen können Sie die in SIOS verfügbaren Firmwarestände finden:
- SINAMICS G110M, G115D, G120, G120C, G120D und G120P
- SINAMICS S120
- SINAMICS G130, G150 und S150
- SINAMICS S210
1) In Startdrive ist eine Hochrüstung der SINAMICS Firmware nur möglich für:
- SINAMICS G110M, G115D, G120, G120C, G120D, G120P Geräte
- SINAMICS S210 ( ab Startdrive V17) Geräte
Weitere Informationen finden Sie unter 109761180
- Englisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter Standard Performance Frequenzumrichter Einbaugeräte SINAMICS G130
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter Standard Performance Frequenzumrichter Schrankgeräte SINAMICS G150
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter High Performance Frequenzumrichter Einbaugeräte SINAMICS S120
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter High Performance Frequenzumrichter Schrankgeräte SINAMICS S150
- Antriebstechnik Umrichter Niederspannungsumrichter Servoumrichter Servoantriebssystem SINAMICS S210
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden