Beitragstyp:
FAQ
Beitrags-ID:
11369350,
Beitragsdatum:
01.02.2010
Bewerten
Warum ist am WebNavigator Client das Lineal beim WinCC TagLogging Trendcontrol nicht sichtbar?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Beschreibung
Die Ursache hierfür ist eine fehlende Microsoft-Komponente. Bei der Installation des Web Navigator Clients von der Installations-CD wird diese Komponente automatisch installiert. Beim Download des WebClient über das Internet / Intranet wird diese Komponente jedoch nicht installiert.
Abhilfe
Die fehlende Komponente kann bei Bedarf vom Webserver nachinstalliert werden. Der Pfad zur Installation über den Internet Explorer ist wie folgt:
Rechnername/Install/WindowsSystemUpdate.exe
Ab der WebNavigator 1.2 heißt diese Datei 'WinSysUpdate.exe'
Diese Information finden Sie auch in den Web Navigator Release Notes unter Wichtige Informationen / Fehlende MS-Komponenten.
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Basic-SW
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme HMI Software SIMATIC WinCC V7 SIMATIC WinCC V7 Optionen WinCC/ Web Navigator
- Automatisierungstechnik Bedien- und Beobachtungssysteme Archiv SIMATIC WinCC V5
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen
Themenseiten zu diesem Beitrag