×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 114358, 文档发布日期 2018年7月31日
(150)
评估

用于授权或许可 SIMATIC 产品的处理程序。

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本页包含用于授权或许可 SIMATIC 产品的多种处理程序的最新版本。

说明
SIMATIC 产品的许可程序基于许可证密钥。这些许可证密钥在 U 盘上,也可从西门子在线商城下载,或已经预安装在数据载体上。许可证密钥只能使用特定处理程序来管理,该程序位于相关产品数据载体上,默认随软件一起安装。 有关许可证密钥的更多信息,请参见条目 ID:19100818

许可证密钥的处理程序:

  • ALM (Automation License Manager)
    ALM 是用于管理、传输、测试和维修许可证密钥的标准处理程序。  
  • TIA Administrator
    可以将不同的功能模块合并到这个基于 Web 的 TIA Portal 管理任务框架中。    此处包含的基本软件包提供了用来管理软件和许可证的功能,包括直接连接在线软件交付 (OSD) 服务。

以前的产品版本在某种程度上使用了授权。  授权 SIMATIC 工业软件需要一张红色或黄色的授权盘。该盘可能包含用于传输授权的旧版 Windows 处理程序 AuthorsW 或处理程序 AUTHORS (MS-DOS)。 新版软件包将在硬盘上安装 V2.4.2 或 V2.5.2 版本的 AuthorsW,并在系统中注册。在这种情况下,授权盘上没有处理程序。

如果许可证密钥或授权存在错误,请联系技术支持。技术支持将协助您恢复存在错误的许可证密钥或授权。更多相关信息,请参见条目 ID:772175
     

编号

处理程序

1

TIA Administrator
自解压安装文件“114358_TIAADMIN_V10.exe”包括 TIA Administrator V1.0 和 Automation License Manager V6.0。

TIA Administrator 支持以下操作系统(64 位): 

  • MS Windows 7(带或不带 SP1)
  • MS Windows 8.1
  • MS Windows 10
  • MS Windows Server 2012
  • MS Windows Server 2016

支持以下 Web 浏览器: 

  • Google Chrome 版本 56.0 或更高版本
  • Mozilla Firefox 版本 51.0 或更高版本
  • Microsoft Edge 版本 38.0 或更高版本

安装
不支持操作系统升级。更多信息,参见 ALM 自述文件。按以下步骤进行安装:

  1. 启动安装程序之前关闭所有程序。
  2. 启动下载的文件“114358_TIAADMIN_V10.exe”以解压缩安装文件。 
  3. 然后切换到解压后的文件所在的目录,并在其中启动“Setup.exe”文件。 
  4. 按照安装程序的说明进行操作。
  5. 安装完成后,可以通过“TIA Administrator”桌面图标打开应用程序,并使用 Windows 用户数据登录。

 Registration required  114358_TIAADMIN_V10.exe (264.5 MB)
SHA256:7F38BE65567D41F21B684D2EA952B138B1559E104FDE26761CC31C669A3ECFBD

2

Automation License Manager V6.0
自解压安装文件“114358_
Siemens_Automation_License_Manager_V60_SP1.exe”中包含 ALM V6.0 的安装软件,并且支持

以下 32 位操作系统:

  • MS Windows 7(带或不带 SP1)

  • MS Windows 8.1

  • MS Windows 10

同时支持以下 64 位操作系统:

  • MS Windows 7(带或不带 SP1)

  • MS Windows 8.1

  • MS Windows 10

  • MS Windows Server 2008 R2(带或不带 SP1)

  • MS Windows Server 2012

  • MS Windows Server 2016 

安装
不支持操作系统升级。更多信息,参见 ALM 自述文件。按以下步骤进行安装:

  1. 启动安装程序之前关闭所有程序。
  2. 启动下载的文件“114358_Siemens_Automation_License_Manager_V6.0_SP1.exe”以将安装文件解压。
  3. 然后切换到解压后的文件所在的目录,并在其中启动“Setup.exe”文件。
  4. 按照安装程序的说明进行操作。 

 Registrierung notwendig  114358_Siemens_Automation_License_Manager_V60_SP1.exe (166,3 MB)
SHA256: 5E39B4A3FC07CE7D337F944C7F7D898F1EACBC3767B57BF4FE1E69C9F4358507

3

Automation License Manager V5.3
压缩文件“114358_ALM_V53_SP4_Upd4.zip”中包含 ALM V5.3+SP4+Upd4 的安装软件。此外,由于最新的 ALM 版本中不包括对 Windows XP 的支持,因此还提供了此版本行。支持以下操作系统:

 32 位:

  • MS Windows XP SP3
  • MS Windows 7(带或不带 SP1) 
  • MS Windows 8.1
  • MS Windows 10

 64 位:

  • MS Windows 7(带或不带 SP1) 
  • MS Windows 8.1
  • MS Windows 10
  • MS Windows Server 2008 R2(带或不带 SP1)
  • MS Windows Server 2012
  • MS Windows Server 2016

安装
不支持操作系统升级。更多信息,参见 ALM 自述文件。按以下步骤进行安装。

  1. 单击“114358_ALM_V53_SP4_Upd4.zip”链接打开压缩文件。
  2. 将文件解压到硬盘上的一个单独目录下。
  3. 启动安装程序之前关闭所有程序。
  4. 启动目录中的“Setup.exe”。
  5. 按照安装程序的说明进行操作。

 Registrierung notwendig  114358_ALM_V53_SP4_Upd4.zip (124,3 MB)
SHA256:D8DB4C57E497C48F8C0507EE19507FD40C962A89C9ABE9C16DDF023493E47862

4

Windows 处理程序 AuthorsW V2.5.2
压缩文件 (AuthorsW252) 包含 AuthorsW V2.5.2 安装软件。下载后,AuthorsW V2.5.2 会随 InstallShield Setup 一起安装,并向注册表注册。

AuthorsW252.zip (5339 KB)

5

MS-DOS 处理程序 AUTHORS V 4.5
压缩文件 (Authors45) 包含 AUTHORS V4.5,可与下列授权磁盘一起使用。传输必须在包含 AUTHORS V4.x 的磁盘上进行,或者在包含 AUTHORS V3.04(1996 年 7 月 3 日)及更高版本的授权磁盘上进行(例如,STEP 5 V6.6 及更高版本或 STEP 7 V2.0 及更高版本)。

Authors45.zip (198 KB)


授权热线

 电话链接/电子邮件
欧洲/非洲+49 (0) 911 895 7222请求技术支持 
美国免费电话:
+ 1 800-333-7421
 美国境外:
+1 423-262-2522
请求技术支持 
亚洲/澳大利亚+86 10 64 757575support.asia.automation@siemens.com 

其它关键词
许可证