×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 11966082, 文档发布日期 2010年3月10日
(2)
评估

在接线正确的情况下,如何避免模拟量输入模块 6ES7 331-1KF0.-0AB0 超过共模电压 (Ucm) 以及如何避免随后出现的测量值上溢或下溢?

  • 文档
  • 涉及产品

当运行模块 时,由于在“M-”输入端之间存在电位差 Ucm(共模电压),指定的最大电压为 2V。
相关数据可参见手册 S7-300 Module Data 第六章
手册链接:条目号 8859629
当输入端开路并连接了零电势测量变送器时,可能略高于共模电压值。因此,必须对隔离的 4 线制测量变送器和零电势电压传感器采取以下措施:

  • M- 输入端互连并接模块地。
  • 关闭没有使用的通道并同样 M- 接模块地。
  • 在位于前连接器上的通道不被激活的情况下,如果使用长的,非屏蔽电缆进行连接,建议在 M+ / S- 和 M-之间短接。这样可以避免来自非屏蔽电缆的干扰。

用于决定 “M-”端之间错误电压的方法并不能应用于测量 Ucm,因为即使是高欧姆测量设备也会造成等电位连接。


图. 01


图. 02

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。