×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 12519917, 文档发布日期 2018年10月15日
(7)
评估

MICROMASTER 4 (MM4), SINAMICS V20/G120, CU2x0x: 驱动单相电机。

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
MICROMASTER 和 SINAMICS V20/G120的开发是用于控制三相感应电机。 这些装置本身并不是用来控制单相电机的,但是在一些特定条件下,控制单相电机也是可行的。 ......

描述
MICROMASTER 和 SINAMICS V20/G120用于控制三相感应电机。
这些装置本身并不是用来控制单相电机的,但是在一些特定条件下,控制单相电机也是可行的。


可以用MICROMASTER 4, SINAMICS V20, SINAMICS G120 变频器驱动单相电机么?

答:
本常问问题只适用于SINAMICS V20 、控制单元名称中没有“-2”的 G120/G120D 变频器,同时适用于MICROMASTER 4 变频器。

单相电机
单相电机是工作在230V线电压(单相交流电源)的电机,可以用变频器驱动,但是可能会出现一些问题。.
单相电机在低转速范围内 (< 20 Hz) 具有较低的转矩(起动转矩)。

电容式单相电动机

         带有运行电容的单相电动机
         通常情况下,单相感应电机使用运行电容。辅助绕组串联一个电容使辅助绕组产生相移,从而产生力矩。

   带有起动电容的单相电动机
   带有起动电容的单相电机并不常用。

   当电机起动时,起动电容允许电动机沿正确方向起动。

   在电机起动之后,起动电容必须立即与电源断开。切入和切出电容会引起电流的激增,引起变频器报错。

   起动电容和运行电容相结合广泛应用于单相电容器。

罩极式单相电动机

        对于罩极式单相异步电机来说,辅助绕组由短路铜环组成,主绕组(铜)嵌在铁心上,转子为鼠笼式。短路环在定子侧产生旋转磁场。其中I2R(电 流产生的热损耗)损耗是不能忽略的(尤其在短路绕组中)。

当用带有三相输出的变频器驱动单相电机的时候,请注意以下几点:

  1. 为了保证电机的输出功率,变频器需要放大选型(大约2-3 倍)。
  2. 电机必须连接到两个受监控的输出电压上(U / V)。
  3. 低脉冲频率(p1800小于4kHz) 和低的电压起动值(p1310) 是两个非常重要的前提条件。过大的电压提升或过高的脉冲频率,会增加电机的电流和温度,但是转矩不会额外增加。
  4. 控制方式必须是U/f (p1300 = 0) 。
  5. 单相电机的铭牌数据不能作为电机参数直接输入(p0300 - r0396)。应该尽可能使用变频器中存储的标准电机参数。
  6. 电机静态测量(p1910)和数据计算 (p0340) 不能使用。
  7. 所有“电机过载警报”和相关功能(p0290/p0294/A0922) 不能使用。
  8. 滑差补偿、电压提升功能不能使用。

     

小结:
在等效的输出功率下,使用与变频器相匹配的 3 相异步电机比在单相电机上使用超额定功率变频器的方式更加经济、节能。

注意事项
单相电机一般用于低成本预算的场合中,例如电风扇在设计中具有较小的冗余度。使用变频器的输出电源,会增大电机绝缘和轴承的损耗,降低使用寿命。

功能 参数 描述 数值 描述
变频器没有负载 A0922 变频器没有检测到负载    
选择报警代码 p2100 屏蔽报警A0922 922 指定报警 A0922
更改报警响应 p2101 设定在P2100指定的报警的响应 0 无响应,无动作
控制方式 p1300 通过参数设定变频器的控制方式 0 线性U/f控制 
连续电压提升 p1310 p1310用来确定电压提升量的大小,它以P305(电机额定电流)的%值表示 例如25% 取决于具体情况
脉冲频率 p1800 设定变频器的脉冲频率 2 / 4 取决于具体情况


 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。