Uhrzeitsynchronisation von einer CPU mit anderen Baugruppen / DP-Stationen (SFC48)
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
FRAGE:
Wie kann ich von einer CPU aus die Uhrzeit in anderen Baugruppen oder der CPU zugeordnete DP-Stationen synchronisieren? Welche Rolle spielt dabei der SFC48?
ANTWORT:
Unter der Synchronisation von Uhrzeitslaves versteht man die Übertragung des Datums und der Uhrzeit vom Uhrzeitmaster auf sämtliche Uhrzeitslaves, die diesem Uhrzeitmaster zugeordnet sind. Uhrzeitmaster können z.B. sein:
- CPU einer AS
- OS mit WinCC
Sie projektieren eine CPU als Uhrzeitmaster
- Für die Baugruppen innerhalb einer AS:
Über HW Konfig -> Eigenschaften der CPU -> Register Diagnose/Uhr:
- Für die anderen AS am MPI Bus stellen Sie das ebenfalls hier ein
- Für AS, die über einen CP 443-5 Basic oder CP 443-5 Extended. angeschlossen sind:
Mit HW Konfig -> Eigenschaften des CP -> Register "Optionen" -> "Uhrzeittelegramme weiterleiten" -> "Von Station an LAN"
Voraussetzung dabei ist, daß die CPU auch als Uhrzeitmaster in der AS projektiert ist.
Die restlichen Automatisierungssysteme, Baugruppen oder DP-Stationen müssen als Uhrzeitslaves projektiert sein. Die Uhrzeitsynchronisation von DP-Stationen einer CPU wird nicht unterstützt, falls der DP-Strang über eine der folgenden Schnittstellen angeschlossen ist:
- Integrierte DP-Schnittstelle der CPU
- IF 964 in einer MFI-Schnittstelle einer CPU
- IM 467
Die systemseitige Synchronisation der Uhrzeitslaves erfolgt zyklisch nach Ablauf des jeweils parametrierten Synchronisationsintervalls.
Zusätzlich können Sie per SFC48 - SNC_RTCB eine sofortige Synchronisation der Uhrzeiten auslösen. Mindestens die CPU muß als Uhrzeitmaster in der AS, über die MPI oder über die MFI projektiert sein, damit der SFC48 keinen Fehler anzeigt.
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Spanisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Kompakt CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zentralbaugruppen Technologie CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Signalbaugruppen Digitalbaugruppen Digitalein-/-ausgabe SM323
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Signalbaugruppen Analogbaugruppen Analogein-/-ausgabe SM334
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Funktionsbaugruppen PROFIBUS-Baugruppe IM 174
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Sonderbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Anschlusstechnik Frontstecker
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Stromversorgungen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-300 Zubehör
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400 Zentralbaugruppen Standard CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400 Zentralbaugruppen Fehlersichere CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen Advanced Controller S7-400 Zentralbaugruppen Hochverfügbare CPUs
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x STEP7 Basissoftware und Editoren STEP 7
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x STEP7 Basissoftware und Editoren Zubehör
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x Optionen für Programmierung und Design Distributed Safety Software
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Software für SIMATIC Controller STEP 7 V5.x Optionen für Technologie- und Antriebstechnik S7-Technology
- Automatisierungstechnik Industrie-Software Automatisierungssoftware Software für Gemeinsame Aufgaben Im Bereich Dokumentation SIMATIC Manual Collection
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation Industrial Ethernet Verkabelungstechnik IE TP Cord
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation PROFIBUS Netzkomponenten Elektrische Netze (RS485) Steckleitung 830-2
- Automatisierungstechnik Industrielle Kommunikation PROFIBUS Systemanschlüsse PG/PC/IPC PC Adapter USB A2
- Automatisierungstechnik Stromversorgung Stromversorgung SITOP SIMATIC-Design Stromversorgungen
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden