×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 13885262, Beitragsdatum: 03.12.2002
(0)
Bewerten

Kommunikations-Probleme zwischen CPU und FM-NC mit Bediengerät

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Bei der Verwendung der neueren S7-CPUs kann es zu Problemen bei der Kommunikation zum Bediengerät der FM-NC kommen.

Mit den neuen CPUs (z.B. CPU315-2DP, 6ES7 315-2AFx3-0AB0) kommt es z.B. beim Anzeigen des PLC Status mit dem Bediengerät zu Problemen.

Das Problem wird durch eine Einstellung in der CPU hervorgerufen welche auf einfache Weise geändert werden kann.

Genauere Informationen zu den betroffenen CPUs und zur Behebung des Problems können dem FAQ ID: 12604880 "Kein zyklischer Leseauftrag möglich bei CPU 314/315 - Fehlermeldung 33:55301(D805)" entnommen werden.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.