×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 14188898, 文档发布日期 2013年2月25日
(6)
评估

S7-200 CPU可以连接何种HMI组件?实际操作中应注意哪些问题?

  • 文档
  • 涉及产品

组态注意事项:  
SIMATIC S7-200 CPU可以连接多种不同类型的HMI设备。这里,您必须考虑通信协议、波特率以及允许的连接数目方面的差异。HMI设备在通信中总是作为主动 方。本条目涵盖下列两个方面:

一个HMI组件与多个SIMATIC S7-200 CPU
以下是关于可以与SIMATIC S7-200连接的HMI的概括介绍。在下表中“S7-200的数量”代表使用组态工具可以进行参数设定的S7-200控制器的最大数目。除非另有标记,下表中的最高波特率均为

  • 使用PPI协议时 ,187.5 Kbit/s
  • 使用MPI协议时 ,12.0 Mbit/s
HMI组件 组态工具1) PPI协议支持的S7-200的数量
MPI协议支持的S7-200的数量
 S7-200经CP243-1
Ethernet
4)
PP 7  不需要组态工具 - 1 (最高 1.5 Mbit/s)  -
PP 17-I  不需要组态工具 - 1 (最高 1.5 Mbit/s)  -
PP 17-II  不需要组态工具 - 1 (最高 1.5 Mbit/s)  -
TD 17  ProTool / Lite V2.51及以后版本 4 4 -
OP 3  ProTool / Lite V2.51及以后版本 2 2 5) -
OP 5  ProTool / Lite V1.01及以后版本 4 2 5) -
OP 7  ProTool / Lite V2.5及以后版本 4 4 -
OP 15  ProTool / Lite V1.01及以后版本 4 4 5) -
OP 17  ProTool / Lite V2.5及以后版本 4 4 -
OP 25  ProTool V1.31及以后版本 4 4 (最高1.5 Mbit/s)  -
OP 27  ProTool V3.1及以后版本 4 4 -
OP 35  ProTool V1.31及以后版本 6 6 (最高 1.5 Mbit/s)  -
OP 37  ProTool / Lite V2.5及以后版本 8 8 -
TP 27  ProTool V3.1及以后版本 4 4 -
TP 37  ProTool V3.1及以后版本 8 8 -
TP 070  0TP Designer version V1及以后版本 - 1 (最高 19.2 Kbit/s)  -
OP 73 Micro  WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1及以后版本 1 1 (最高 187.5 Kbit/s) 2) -
TP 170micro  WinCC flexible 2004 Micro及以后版本 1 1 (最高187.5 Kbit/s) -
TP 177micro  WinCC flexible 2004 Micro SP1+HSP1.1及以后版本 1 1 (最高 187.5 Kbit/s) 2) -
Mobile Panel 170  ProTool / Lite V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact及以后版本 1 4 -
Mobile Panel 177 DP  WinCC flexible 2005 Compact及以后版本 1 4 -
Mobile Panel 177 PN  WinCC flexible 2005 Compact及以后版本 - - 4 4)
Mobile Panel 277  WinCC flexible 2005 SP1 Standard及以后版本 1 8 8 4)
OP 73  WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1及以后版本 1 2 (最高 1.5 Mbit/s) 2) -
OP 77A  WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1及以后版本 1 4 (最高 1.5 Mbit/s) 2) -
OP 77B  WinCC flexible 2004 Compact及以后版本 1 4 -
TP 170A  ProTool V6.0及以后版本、 1 1 (最高 1.5 Mbit/s) -
TP 170A WinCC flexible 2004 Compact及以后版本 1 4 (最高 1.5 Mbit/s)  -
TP 177A  WinCC flexible 2004 Compact SP1+HSP1.1 及以后版本 1 4 (最高 1.5 Mbit/s) 2) -
TP 170B  ProTool V6.0, WinCC flexible 2004 Compact及以后版本 1 4 -
TP 177B 4" PN/DP COLOR WinCC flexible 2008 Compact 及以后版本 1 4 4 4)
TP 177B DP  WinCC flexible 2005 Compact及以后版本 1 4 -
TP 177B PN/DP  WinCC flexible 2005 Compact及以后版本 1 4 4 4)
OP 170B  ProTool / Lite V5.2 SP 2, WinCC flexible 2004 Compact及以后版本 1 4 -
OP 177B DP  WinCC flexible 2005 Compact及以后版本 1 4 -
OP 177B PN/DP  WinCC flexible 2005 Compact及以后版本 1 4 4 4)
TP 270, OP 270  ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard及以后版本 1 8 8 4)
TP 277, OP 277  WinCC flexible 2005 Standard SP1及以后版本 1 8 8 4)
MP 177 WinCC flexible 2008 Standard 及以后版本 1 8 8 4)
MP 270  ProTool V6.0及以后版本 1 8 8 4)
MP 270B  ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard及以后版本 1 8 8 4)
MP 277  WinCC flexible 2005 Standard SP1及以后版本 1 8 8 4)
MP 370 Key  ProTool V6.0 SP 3, WinCC flexible 2004 Standard及以后版本 1 8 8 4)
MP 370 Touch ProTool V6.0 SP 2, WinCC flexible 2004 Standard及以后版本 1 8 8 4)
PC IL 70 ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 (最高 187.5 Kbit/s)  8 4)
PC IL 77, PC 477,
PC 577, PC 670,
PC 677, PC 870,

PC 877
ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 8 4)
PC ProTool/Pro CS, WinCC flexible Advanced 1 8 8 4)
FI 25 ProTool/Pro CS 1 8 (最高 1.5 Mbit/s)  -
FI 45 ProTool/Pro CS 1 8 -
OP 37 Pro Configuration set(组态套件) 1 8 -
TD 100C, TD200, TD200C, TD400C 3) STEP 7 Micro/WIN的图形显示向导 1 1 (最高 187.5 Kbit/s)  -
KTP400 Basic Mono PN,
KTP600 Basic Mono PN,
KTP600 Basic Color PN,
WinCC flexible 2008 Compact SP1 及以后版本 - - 4 4)
KTP600 Basic Color DP WinCC flexible 2008 Compact SP1 及以后版本 1 1 -
KTP1000 Basic Color DP WinCC flexible 2008 Compact 及以后版本 1 4 -
KTP1000 Basic Color PN,
KTP1500 Basic Color PN
WinCC flexible 2008 Compact 及以后版本 - - 4 4)
1)

指定所需工具,如果单独指定,则一方面表示对于发布日期、版本号、服务包或者HSP的最低要求,并且另一方面指定了“Lite”、“Compact”、“Standard”等工具版本种类。

2)

如果项目中只组态了S7-200连接的话,HMI设备也可以与同一网络中的PPI主站通信。MPI主站通常不能访问同一网络中的PPI主站。

3) TD 200:文本显示自动将自己设置到相关的协议。
4) 任何时刻只有一台HMI组件能够与S7-200通信。(当通过 TSAP 进行连接管理时)
5) 从 ProTool/Lite 3.0 和 ProTool 3.0 开始,对于 OP3, OP5, OP15A 和 OP15C,可以选择 MPI 和 PROFIBUS 协议

注意事项:
MPI主站通常不能访问同一网络中的PPI主站。

一台SIMATIC S7-200 CPU与多个HMI组件
通信可采用MPI或PPI协议。

  • 使用MPI协议时,CPU通过不同的连接分别与各个HMI设备通信。这样有效地避免了通信问题。但是可以连接S7-200 CPU的HMI设备的数目 非常有限并取决于CPU的型号。下表中进行了概括说明。
     
    MPI (DP/T) HMI组件的数目
    CPU端口0
    最高波特率        CPU端口0 HMI组件的数目    CPU端口1 最高波特率

    CPU端口1

    HMI组件的数目
    EM 277端口
    CPU 212
    (始于固件1.1)
    3 19.2 Kbit/s  - - -
    CPU 214
    (始于固件1.1)
    3 19.2 Kbit/s  - - -
    CPU 215 3 19.2 Kbit/s  5 12 Mbit/s  -
    CPU 216 3 19.2 Kbit/s  3 19.2 Kbit/s  -
    CPU 221 3 187.5 Kbit/s  - - -
    CPU 222 3 187.5 Kbit/s  - - -
    CPU 224 3 187.5 Kbit/s  - - -
    CPU 224XP 3 187.5 Kbit/s  3 187.5 Kbit/s   
    CPU 226 3 187.5 Kbit/s  3 187.5 Kbit/s  -
    EM 277 - - - - 5 / 
    最高12 Mbit/s 

特殊情况:
可以连接3个按钮面板 PP7,PP17-I 和 PP17-II 到同一个CPU,但是每个按钮面板功能要相同。通过控制器的数据块为按钮面板分配参数。S7-200只有一个数据块,因此不能为面板提供复杂功能 (Entry-ID: 691006)。

注意事项: 
每个CPU接口只能连接一个TP 070且没有其它节点。

  • 使用PPI协议时,理论上可以连接32个站点,也就是最多为32个HMI设备。但是,对于PPI,在一个时间间隔内站点之间只能有一个逻辑连接(时分复用),该连接在每次通信时建立并清除。波特率最大为187 Kbit/s。在实践中波特率 这使得将HMI设备的数目降低到3台。
    现在,在PPI模式下,如果多个HMI设备(PPI主站)访问CPU(PPI从站),可能会发生这样的情况:一台HMI设备不断地访问被另一台HMI设备(或者被其它PPI主站)占用的CPU而不再被更新。此时,应当增加HMI设备的更新周期。可以在HMI设备相关的组态工具中做此更改, 如果使用文本显示器TD 100/200(C)则在Micro/WIN文本显示向导中进行更改。
    如果相关的主站支持则可使用Advanced PPI。该协议使用一种类似MPI的独立连接。例如,在Micro/WIN中设置PG/PC接口时,选择PPI连接时可以选择Advanced PPI。

更多关于S7-200通信协议的信息可参阅“S7-200系统手册”,第7章——网络通信,条目号为:1109582

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.