×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 14261822, Beitragsdatum: 14.01.2003
(0)
Bewerten

LF: Neuer Hardware-Ausgabestand 4 des CP342-5 (6GK7 342-5DA02-0XE0), CP342-5 FO (6GK7 342-5DF00-0XE0) und CP343-5 (6GK7 343-5FA01-0XE0)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)


Der neue Hardware-Ausgabestand 4 des CP342-5 (6GK7 342-5DA02-0XE0), CP342-5 FO (6GK7 342-5DF00-0XE0) und CP343-5 (6GK7 343-5FA01-0XE0) wird ab sofort zur Lieferung freigegeben. Zum 04.12.2002  wurde ein Anlaufproblem des CP34x-5 im SIMATIC S7-300 System mit CPUs der neuen Generation (CPUs mit MMC-Schacht) ( BeitragsID: 13739955) kommuniziert, das hiermit behoben ist. Bei Einsatz des CP 34x-5 mit CPUs der neuen Generation (Auflistung der betroffenen CPUs siehe unten) wird eine Baugruppenhochrüstung empfohlen.
Dabei kam es nach Netzspannung "Ein" sporadisch zu Einschaltproblemen der o.g. CPs. In diesen Fällen erfolgte dann kein Hochlauf des CP. Mit Hardware-Ausgabestand 4 ist dieses Anlaufproblem gelöst. Eine Hochrüstung des CPs kommt nur für den Einsatz mit folgenden CPUs in Betracht.

Folgende CPUs sind betroffen:

 

Betroffene CPUs

Bestellnummer

Kompakt CPUs

 

CPU 312C

6ES7 312-5BD00-0AB0

CPU 313C

6ES7 313-5BE00-0AB0

CPU 313C-2 PtP

6ES7 313-6BE00-0AB0

CPU 313C-2 DP

6ES7 313-6CE00-0AB0

CPU 314C-2 PtP

6ES7 314-6BF00-0AB0

CPU 314C-2 DP

6ES7 314-6CF00-0AB0

innovierte Standard-CPUs

 

CPU 312 neu

6ES7 312-1AD10-0AB0

CPU 314 neu

6ES7 314-1AF10-0AB0

CPU 315-2 DP neu

6ES7 315-2AG10-0AB0


Für CP-Baugruppen, die in einem S7-300 System bestückt mit einer nicht hier aufgeführten CPU (CPUs mit Memory Card-Schacht) betrieben werden ist keine Hochrüstung erforderlich, da hier das Verhalten nicht auftritt!
Die Pool-Tausch-Aktion ist bis 30.06.2003 befristet.

Details zur Abwicklung bekommen Sie bei Ihrer regionalen Siemens-Niederlassung.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.