×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 15250466, Date de la contribution : 04/09/2007
(0)
Évaluer

Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Instructions:
En utilisant le protocole "File-Transfer-Protocol" ,vous pouvez déplacer des fichiers entre Panels WinCE (par exemple MP370) en utilisant un des deux en tant que client FTP et un PC utilisé en tant que Serveur FTP. Cette contribution va vous expliquer comment configurer un Serveur FTP sur un PC et comment connecter un Panel WinCE vers ce Serveur en utilisant le "Pocket Internet Explorers". Un pré-requis à cela étant que vous disposez d'une liaison Ethernet opérationnelle entre ces deux appareils configurés en utilisant un câble croisé ou un Hub.
Le "Microsoft Pocket Internet Explorer", qui peut être utilisé optionnellement pour transféré vers un Panel Windows CE en utilisant Prosave ,qui supporte uniquement le téléchargement à partir du Serveur. Le transfert inverse n'est pas supporté.

Contenu :

Installation et Configuration du Serveur  FTP sous Win2000 Server
Ci après vous trouverez la description étapes par étapes pour la mise en œuvre d'un Serveur FTP avec le Système d'exploitation "Microsoft Windows 2000 Server" .
 

Nr. Procédure
1 Ajouts de Composants Windows  
  • Aller dans le "Panneau de Configuration" et cliquez sur l'icône "Ajouts/Suppression Programmes".
  • Sélectionner "Ajout/suppression de Composants Windows ".
  • Valider la case à cocher "Internet Information Services" et cliquer sur "Détails".


Fig 01
2

Installation du Serveur FTP

  • Sélectionner "FTP-Server (File Transfer Protocol)", "Internet Service Manager" et cliquer sur "OK". Puis cliquer sur "Suivant" pour démarrer l'installation des composants sélectionnés.


Fig 02
3 Démarrer l'Internet Service Manager  
  • Insérer dans le lecteur de disque le CD-Rom "Windows 2000 CD" , car il est nécessaire lors de l'installation .
  • Cliquer sur "Terminer" pour fermer l'assistant d'installation.
  • Démarrer l'Internet Service-Manager via le "Panneau de Configuration > Outils d'Administration > Internet Service-Manager".


Fig 03
4 Insertion d'un nouveau Site FTP  
  • Insérer un nouveau Site FTP.


Fig 04
5 Création d'un site FTP  
  • L'assistant d'installation pour la création d'un nouveau Site FTP est lancé .
  • Cliquer sur "Suivant".
  • Saisisser la description de votre nouveau Site puis cliquer sur "Suivant".


Fig 05
6 Renseignements sur les réglages de la liaison
  • Choisir l'adresse IP de votre PC par exemple (192.168.0.1) . Saisisser 21 pour le Port TCP.


Fig 06
7 Spécification du répertoire de Base du Site FTP  
  • Saisir le nom du répertoire de Base pour les données FTP .


Fig 07
8 Droit d'accès sur le Site FTP
  • Spécifier les droits d'accès aux données FTP.

Fig 08
9 Ouverture des Propriétés du "PanelSite"
  • Cliquer sur "Terminer" pour terminer l'assistant d'installation .Un nouveau site FTP est alors créé avec les réglages spécifiés.
  • Ouvrer les propriétés du site FTP que vous venez de créer.


Fig 09
10 Granting Accès
Aller dans l'onglet "Directory Security" et saisir l'adresse IP du Panel (par exemple 192.168.0.10) sous le champ "Grant access".


Fig 10
11 Lancement du Site FTP  
  • Fermer le "Standard-FTP-Site" via le clic droit de la souris puis "Fermer".
  • Démarrer le Site FTP que vous venez de créer via le clic droit de la souris et sur "Démarrer".


Fig 11

Configuration d'une liaison Ethernet entre un PC et un Pupitre opérateur MP370
La contribution Nr 13336639 contient les instructions sur la manière de créer une liaison réseau entre un PC et un Panel WinCE .
La contribution décrite ici dispose d'une configuration d'adresse suivante : Adresse IP 192.168.0.1 pour le PC et l'Adresse IP 192.168.0.10 pour le Panel avec la masque de Sous réseau 255.255.255.0.

Transfert du "Pocket Internet Explorer" à l'aide de ProSave (à partir de la V6.0) sur un MP370
Comme le "Pocket Internet Explorer" est disponible sur le pupitre opérateur , cette option peut ainsi être transférée vers le pupitre opérateur via ProSave Tr.
 

Nr. Procédure
1 Transfert du "Pocket Internet Explorer"
  • Démarrer ProSave via le menu "Démarrer > Simatic > ProSave > ProSave".
  • Ouvrer l'onglet "Général" et sélectionner le type d'appareil (par exemple "MP370 Touch") et comme connexion , sélectionner "Ethernet" , puis saisir l'adresse IP du Panel.
  • Passer sur l'onglet "Option" puis vérifier l'état de la liaison à l'aide du bouton "Etat de la Liaison".
  • Transférer le "Pocket Internet Explorer" sur l'appareil en déplaçant l'option "Pocket Internet Explorer"  vers le pupitre en utilisant les boutons flèches .


Fig 12

Connexion au Panel en utilisant ServeurFTP
Pour pouvoir établir la liaison avec le Serveur FTP , vous devez disposer d'un répertoire ou d'un fichier de données dans le répertoire FTP que vous avez créer dans le Serveur FTP - voir la Fig 07.
 

Nr. Procédure
1 Démarrage du "Pocket Internet Explorer".
  • Lancer le "Pocket Internet Explorer" sur le pupitre opérateur.
  • Saisir la syntaxe suivante  ftp://192.168.0.1/ (ftp:// "IP-Adresse d. FTP-Servers"/)  sur la ligne d'adresse et confirmer avec "ENTER".
    Le "Pocket Internet Explorer" se connecte au Serveur FTP.

    Note:
    Pour pouvoir se connecter au Serveur FTP , un répertoire ou un fichier doit être créé dans le répertoire de base sur le Serveur FTP.
     
  • Editer n'importe quel fichier (dans l'exemple "Test.txt"),en cliquant sur le lien dans "Pocket Internet Explorer" .

    Note:
    Le contenu du fichier Texte , voir la figure 14 -est affiché dans le "Pocket Internet Explorer" .Les fichiers qui ne peuvent pas être affichés dans le "Pocket Internet Explorer" , sont directement téléchargés à partir du Serveur FTP.


Fig 13
2 Ouverture de la fenêtre de dialogue "Save As"
  • Cliquer sur le Menu "File" et sélectionner "Save As...".


Fig 14
3 Sauvegarde des données
  • Sélectionner le répertoire approprié (par exemple "Storage Card2") et affecter le fichier qui doit être sauvegardé , un nom et une extension de fichier (par exemple "Test.txt").
  • Enregistrer le fichier en cliquant sur "OK".


Fig 15

Mots Clefs:
Transmission de Données , liaison réseau 

Notes relatives à la sécurité
Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d’implémenter (et de maintenir en permanence) un concept de sécurité industrielle global et conforme à l’état actuel de la technique. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu’une partie d’un tel concept. Pour plus d’informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Poste de commande mySupport