×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo di articolo: FAQ, ID articolo: 17452619, Data articolo: 02/07/2014
(0)
Valuta

A quali requisiti occorre fare attenzione quando si vuole utilizzare la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi"?

  • Articolo
  • Riguarda prodotto/i

Descrizione
Il repeater diagnostico consente di riconoscere e localizzare anticipatamente guasti di cavi mediante la propria funzione di diagnostica.
Per poter localizzare un problema nella rete, il repeater diagnostico deve conoscere la topologia della sottorete PROFIBUS a cui è collegato. Con la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" il repeater diagnostico misura la distanza da tutti i nodi.

La funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" si avvia nella configurazione hardware di STEP 7 o in NetPro dal menu "Sistema di destinazione > PROFIBUS > Preparazione della diagnostica dei cavi".

In alternativa con la funzione di sistema SFC103 "DP_TOPOL" è possibile avviare il rilevamento della topologia nel programma applicativo della CPU. Richiamando la funzione di sistema SFC103 "DP_TOPOL" vengono interrogati i repeater diagnostici di un sistema master DP.

Avvertenza
Il rilevamento della topologia può essere eseguito solo per un sistema master DP alla volta.

Il rilevamento della topologia è il presupposto per una indicazione dettagliata del punto in cui si è verificato l'eventuale guasto del cavo. Dopo la configurazione e dopo ogni modifica della struttura fisica di un sistema master DP occorre ripetere il rilevamento della topologia con SFC103 "DP_TOPOL".

Per modifiche alla struttura fisica si intende:

  • la modifica di lunghezze dei cavi
  • l'integrazione o la rimozione di nodi o componenti con la funzione repeater
  • la modifica di indirizzi dei nodi

SFC103 "DP_TOPOL" ha i seguenti parametri di ingresso:
 

Parametri di ingresso Tipo di dati Descrizione
REQ BOOL REQ=1: Avvio del rilevamento della topologia
R BOOL R=1: Interruzione del rilevamento della topologia
DP_ID INT ID del sistema master DP di cui deve essere rilevata la topologia
Tabella 01

SFC103 "DP_TOPOL" ha i seguenti parametri di uscita:
 

Parametri di uscita Tipo di dati Descrizione
RET_VAL INT Se durante l'elaborazione della funzione si verifica un errore, il valore di ritorno contiene un codice di errore.
BUSY BOOL BUSY=1: Rilevamento della topologia non ancora terminato
DPR BYTE Indirizzo PROFIBUS del repeater diagnostico che segnala il guasto
DPRI BYTE Segmento di misurazione del repeater diagnostico che segnala il guasto:
  • Bit 0 = 1: Anomalie temporanee sul segmento DP2
  • Bit 1 = 1: Anomalie permanenti sul segmento DP2
  • Bit 4 = 1: Anomalie temporanee sul segmento DP3
  • Bit 5 = 1: Anomalie permanenti sul segmento DP3
Tabella 02

Anomalie permanenti
Sono state rilevate delle anomalie permanenti nella rete che impediscono che il rilevamento della topologia vada a buon fine. Indicazioni precise della causa possono essere lette come informazioni diagnostiche con SFC13 "DPNRM_DG" o STEP 7.

Anomalie temporanee
Sono state rilevate delle anomalie temporanee nella rete che impediscono che il rilevamento della topologia vada a buon fine. Probabilmente è presente un contatto debole o un guasto multiplo. I guasti non consentono di identificare una causa univoca.

Se un repeater diagnostico segnala un guasto, SFC103 "DP_TOPOL" descrive le uscite DPR e DPRI per la durata di un ciclo SFC. Se diversi repeater diagnostici del sistema master DP selezionato segnalano dei guasti, SFC103 "DP_TOPOL" scrive i dati del primo repeater diagnostico per segnalare un guasto a DPR e DPRI. Le informazioni diagnostiche complete possono essere lette con SFC13 "DPNRM_DG" o STEP 7.

Requisiti hardware
Le seguenti CPU S7-300 supportano la funzione di sistema SFC103:
 

CPU Numero di articolo Avvertenza
CPU313C-2 DP 6ES7313-6CF03-0AB0 dal firmware V2.6
CPU313C-2 DP 6ES7313-6CG04-0AB0  
CPU314C-2 DP 6ES7314-6CG03-0AB0 dal firmware V2.6
CPU314C-2 DP 6ES7314-6CH04-0AB0  
CPU314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0  
CPU315-2 DP 6ES7315-2AG10-0AB0 dal firmware V2.6
CPU315-2 DP 6ES7315-2AH14-0AB0  
CPU315-2 PN/DP 6ES7315-2EH13-0AB0 dal firmware V2.5
CPU315-2 PN/DP 6ES7315-2EH14-0AB0  
CPU315F-2 DP 6ES7315-6FF01-0AB0 dal firmware V2.6
CPU315F-2 DP 6ES7315-6FF04-0AB0  
CPU315F-2 PN/DP 6ES7315-2FH13-0AB0 dal firmware V2.5
CPU315F-2 PN/DP 6ES7315-2FJ14-0AB0  
CPU315T-2 DP 6ES7315-6TH13-0AB0  
CPU315T-3 PN/DP 6ES7315-7TJ10-0AB0  
CPU317-2 DP 6ES7317-2AJ10-0AB0 dal firmware V2.5
CPU317-2 DP 6ES7317-2AK14-0AB0  
CPU317-2 PN/DP 6ES7317-2EK13-0AB0 dal firmware V2.5
CPU317-2 PN/DP 6ES7317-2EK14-0AB0  
CPU317F-2 DP 6ES7317-6FF03-0AB0 dal firmware V2.5
CPU317F-2 DP 6ES7317-6FF04-0AB0  
CPU317F-2 PN/DP 6ES7317-2FK13-0AB0 dal firmware V2.5
CPU317F-2 PN/DP 6ES7317-2FK14-0AB0  
CPU317T-2 DP 6ES7317-6TK13-0AB0  
CPU317T-3 PN/DP 6ES7317-7TK10-0AB0  
CPU319-3 PN/DP 6ES7318-3EL00-0AB0  
CPU319-3 PN/DP 6ES7318-3EL01-0AB0  
CPU319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL00-0AB0  
CPU319F-3 PN/DP 6ES7318-3FL01-0AB0  
Tabella 03

Se non si desidera avviare il rilevamento della topologia tramite CPU, ma leggere esclusivamente le informazioni diagnostiche dal repeater diagnostico, richiamare nel programma applicativo la funzione di sistema SFC59 "RD_REC" o il blocco funzionale di sistema SFB52 "RDREC" per leggere i record di dati. 

Le seguenti CPU S7-400 supportano la funzione di sistema SFC103:
 

CPU Numero di articolo Avvertenza
CPU 412-1 6ES7412-1XF03-0AB0 dal firmware V3.1
CPU 412-1 6ES7412-1XF04-0AB0  
CPU 412-1 6ES7412-1XJ05-0AB0  
CPU 412-2 DP 6ES7412-2XG00-0AB0 dal firmware V3.1
CPU 412-2 DP 6ES7412-2XG04-0AB0  
CPU 412-2 DP 6ES7412-2XJ05-0AB0  
CPU 412-2 PN 6ES7412-2EK06-0AB0  
CPU 412-2 PCI 6ES7673-2CC02-0YA0 V3.4
CPU 412-2 PCI 6ES7673-2CC40-0YA0 V4.0
CPU 414-2 DP 6ES7414-2XG03-0AB0 dal firmware V3.1
CPU 414-2 DP 6ES7414-2XG04-0AB0  
CPU 414-2 DP 6ES7414-2XK05-0AB0  
CPU 414-3 DP 6ES7414-3XJ00-0AB0 dal firmware V3.1
CPU 414-3 DP 6ES7414-3XJ04-0AB0  
CPU 414-3 DP 6ES7414-3XM05-0AB0  
CPU 414-3 PN/DP 6ES7414-3EM05-0AB0  
CPU 414-3 PN/DP 6ES7414-3XM06-0AB0  
CPU 414F-3 PN/DP 6ES7414-3FM06-0AB0  
CPU 414-4 H 6ES7414-4HJ00-0AB0  
CPU 416-2 DP 6ES7416-2XK02-0AB0 dal firmware V3.1
CPU 416-2 DP 6ES7416-2XK04-0AB0  
CPU 416-2 DP 6ES7416-2XN05-0AB0  
CPU 416F-2 DP 6ES7416-2FK04-0AB0  
CPU 416F-2 DP 6ES7416-2FN05-0AB0  
CPU 416-2 PCI 6ES7673-6CC22-0YA0 V3.4
CPU 416-2 PCI 6ES7673-6CC40-0YA0 V4.0
CPU 416-3 DP 6ES7416-3XL00-0AB0 dal firmware V3.1
CPU 416-3 DP 6ES7416-3XL04-0AB0  
CPU 416-3 DP 6ES7416-3XR05-0AB0  
CPU 416-3 PN/DP 6ES7416-3ER05-0AB0  
CPU 416-3 PN/DP 6ES7416-3ES06-0AB0  
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FR05-0AB0  
CPU 416F-3 PN/DP 6ES7416-3FS06-0AB0  
CPU 417-4 6ES7417-4XL00-0AB0 dal firmware V3.1
CPU 417-4 6ES7417-4XL04-0AB0  
CPU 417-4 6ES7417-4XT05-0AB0  
CPU 414-4 H 6ES7414-4HJ00-0AB0 V3.1 e successive
CPU 414-4 H 6ES7414-4HJ04-0AB0  
CPU 414-4 H 6ES7414-4HM14-0AB0  
CPU 417-4 H 6ES7417-4HL01-0AB0 V3.1 e successive
CPU 417-4 H 6ES7417-4HL04-0AB0  
CPU 417-4 H 6ES7417-4HT14-0AB0  
CPU 412-3 H 6ES7412-3HJ14-0AB0  
CPU 412-5H PN/DP 6ES7412-5HK06-0AB0  
CPU 414-5H PN/DP 6ES7414-5HM06-0AB0  
CPU 416-5H PN/DP 6ES7416-5HS06-0AB0  
CPU 417-5H PN/DP 6ES7416-5HT06-0AB0  
Tabella 04

Collegando il PROFIBUS per il repeater diagnostico non direttamente all'interfaccia CPU ma tramite un PROFIBUS CP, la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" deve essere supportata dalla CPU e dal PROFIBUS CP.

Le seguenti CPU S7-400 supportano la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi":
 

CP Numero di articolo Avvertenza
CP 433-5 Extended 6GK7443-5DX04-0XE0 dal firmware V6.1
CP 433-5 Extended 6GK7443-5DX04-0XE1  
CP 433-5 Extended 6GK7443-5DX05-0XE0  
Tabella 05

Se non si desidera avviare il rilevamento della topologia tramite CPU, ma leggere esclusivamente le informazioni diagnostiche dal repeater diagnostico, richiamare nel programma applicativo la funzione di sistema SFC59 "RD_REC" o il blocco funzionale di sistema SFB52 "RDREC" per leggere i record di dati. 

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sulla diagnostica dei cavi con il repeater diagnostico e un esempio del programma sono contenuti nel manuale "Repeater di diagnostica SIMATIC per PROFIBUS-DP" nell'articolo con ID 7915183.

Requisiti di sistema di PG/PC

Impostazione in "Imposta interfaccia PG/PC"
Per la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" selezionare in "Imposta interfaccia PG/PC" il punto di accesso "S7ONLINE (STEP 7) > CP5xxx.PROFIBUS".

Processori di comunicazione utilizzabili
I seguenti CP PROFIBUS PC supportano la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" sul PROFIBUS DP:

  • CP5511
  • CP5512
  • CP5611 (A2)
  • CP5612
  • CP5621
  • CP5622
  • CP5711

Software necessario
Per lanciare la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" che supporta il repeater diagnostico a partire dal n. di articolo 6ES7972-0AB01-0XA0, occorre STEP 7 V5.2 SP1 o una versione superiore.