Import einer STEP 5 Zuordnungsliste (...Z0.SEQ) von Microsoft Excel nach STEP 5
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
FRAGE:
Wie kann ich die STEP 5 Symboltabelle <...Z0.SEQ> der
Zuordnungsliste mit Microsoft Excel bearbeiten und anschließend in
STEP 5 wieder verwenden?
ANTWORT:
Erstellen Sie sich in STEP 5 eine neue Zuordnungsliste, indem Sie
bei den Einstellungen einen neuen, noch nicht vorhandenen
Dateinamen vergeben:
- Im folgenden Beispiel sehen Sie die neu angelegte Symbolikdatei TEST03Z0.INI und die dazugehörige Zuordnungsliste TEST03Z0.SEQ:
Bild 1: Neue Zuordnungsliste TEST03Z0.SEQ
- Editieren Sie anschließend diese neue Zuordnungsliste und fügen Sie exemplarisch eine Zeile ein.
Bild 2: Zuordnungsliste in STEP 5 mit einer Zeile - ohne Einträge
-
Tragen Sie in die erste Zeile zur Orientierung einen Operand, Symbol und Kommentar ein.
Bild 3: Zuordnungsliste in STEP 5 - eine Zeile mit Einträgen
-
Beenden Sie nach dem Sichern der Zuordnungsliste Ihre STEP 5 Anwendung und starten Sie Microsoft Excel. Ziehen Sie nun mit dem Windows Explorer die Datei in Ihr Excel Fenster.
Bild 4: Zuordnungsliste in Microsoft Excel
Hinweis:
Das quadratische Zeichen in der Zeile 3 ist das "End Of File-Zeichen (EOF) und muss unbedingt erhalten bleiben.
-
Markieren Sie nun die Zeile 2 und wählen Sie dann in der Microsoft Excel-Menüleiste unter "Bearbeiten > Zeile Einfügen".
Bild 5: Zuordnungsliste mit markierter zweiter Zeile in Microsoft Excel
-
Markieren Sie nun die Zeile 2 und 3 - ggf. weitere - und wiederholen Sie das Einfügen der Zeilen.
Bild 6: Zuordnungsliste mit zweiter und dritter Zeile in Microsoft Excel
-
Wenn Sie genügend Zeilen für die zu erstellende Zuordnungsliste eingefügt haben, tragen Sie die projektabhängigen Operanden, Symbole und Kommentare in diese Liste ein.
Bild 7: Zuordnungsliste komplett in Microsoft Excel
-
Wählen Sie nun den Dateityp "Text(Tabs getrennt)(*.txt)" und speichern Sie Ihre erstellte Datei.
Bild 8: Speichern der Zuordnungsliste in die STEP 5-Datei
-
Bevor Sie die erstellte Datei im STEP 5 Editor weiterbearbeiten können, müssen Sie nur noch den Bezeichner ( .txt) - falls vorhanden - aus dem Dateinamen entfernen.
Bild 9: Erstellte Zuordnungsliste in STEP 5
Mit der Funktionstaste "F7 Uebern" wird dann die Zuordnungliste (...Z0.SEQ) übersetzt und -falls fehlerfrei- die Symbolikdatei(en) generiert (...Z0.INI,...Z1.INI,...Z2.INI).
Information - Struktur einer Zuordnungsliste (........Z0.SEQ):
- Eine Zeile in der Zuordnungsliste sieht prinzipiell wie folgt
aus:
TAB <Operand> TAB <Symbolik> TAB <Kommentar> CRLF
Operand max. 10 Zeichen
Symbolik max. 24 Zeichen
Kommentar max. 40 Zeichen
TAB = 09 Hex
CRLF = 0D0A Hex
EOF = 1A Hex
- Aufbau einer leeren Zeile:
TAB TAB TAB CRLF
- Aufbau einer Zeile, die nur Kommentar enthalten soll:
TAB; 19-76 Zeichen Kommentar CRLF
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Spanisch
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden