Projektierungsdaten der DP-Masterschnittstelle gehen verloren
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
FRAGE:
Ich habe die Projektierungsdaten der DP-Schnittstelle
auf das AG übertragen und der DP-Bus läuft fehlerfrei.
Wenn ich jedoch das AG 95 bei fehlender Pufferbatterie spannungslos
schalte, sind nach dem Einschalten der Steuerung die DP-Projektierungsdaten
nicht mehr auf dem EEPROM vorhanden. Woran kann das liegen?
ANTWORT:
Bei dem AG 95-DP Master mit der Version <= 2 tritt dieses Verhalten
systembedingt auf. Ab dem Ausgabestand 3 kann das Verhalten (Gültigkeit
der DP-Parametrierung nach Netzausfall) über einen Parameter
im Datenbaustein 1 eingestellt werden. Wenn Sie die Parametrierungsdaten
der DP-Schnittstelle Nullspannungsfest auf dem EEPOM hinterlegen
wollen, müssen Sie die Default-Einstellung des Parameters
”LNPG” im DB 1 ändern und den geänderten Datenbaustein
mit auf das EEPROM kopieren.
Die Änderung müssen Sie wie folgt vornehmen:
Parameterblock: DPM: LNPG n ; nicht Nullspannungsfest
Parameterblock: DPM: LNPG y ; Nullspannungsfest
picture (36062 Bytes)
Eine Änderung im DB 1 wird erst nach dem Neustart des AGs
aktiv.
Die genaue Beschreibung dieser Einstellung finden Sie im Handbuch
”Dezentrales Peripheriesystem ET 200, Ausgabe 03, Seite 11-4”
Eine kostenpflichtige Hochrüstung der AGs mit dem Ausgabestand
1 und 2 ist möglich. Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens
Ansprechpartner.
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U S5-90U
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U S5-95U
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U S5-95F - Safety Integrated
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U S5-100U
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Digitalbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Analogbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Signalvorverarbeitende Baugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Sonderbaugruppen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Kommunikation
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Busmodule, Profilschienen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Stromversorgungen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Anschaltungen
- Automatisierungstechnik Automatisierungssysteme Industrie-Automatisierungssysteme SIMATIC Steuerungen SIMATIC S5 S5-90U, S5-95U/F, S5-100U Zubehör
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden