×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 18818699, 文档发布日期 2015年2月4日
(22)
评估

Amprolyzer V3.2 总线监视器 - PROFIBUS 诊断软件

  • 文档
  • 涉及产品
描述: Amprolyzer (Advanced Multicard PROfibus AnaLYZER:高级多卡式 PROfibus 总线分析仪) V3.2 总线监视器是一个功能强大的软件,用于 PROFIBUS 网络诊断。在调试和维护期间,该工具对于 PROFIBUS 网络的检查具有重要帮助。Amprolyzer 也是 PROFIBUS 产品开发中的重要工具。 ......

描述:
Amprolyzer (Advanced Multicard PROfibus AnaLYZER:高级多卡式 PROfibus 总线分析仪) V3.2 总线监视器是一个功能强大的软件,用于 PROFIBUS 网络诊断。在调试和维护期间,该工具对于 PROFIBUS 网络的检查具有重要帮助。Amprolyzer 也是 PROFIBUS 产品开发中的重要工具。

Amprolyzer V3.2 的重要功能:

  • 包含连接至 PROFIBUS 的所有伙伴的使用寿命
  • 包含各伙伴方当前操作状态的诊断概览
  • 总线统计包含事件数,例如超时和消息帧重复
  • 自动识别传输速率
  • 带有触发器和过滤器属性(基于事件和消息内容,包括时间标记)的消息记录
  • 保存并以 Excel 格式输出消息记录
  • 支持 Windows 2000 / Windows XP Professional

 

使用 Amprolyzer V3.2 的系统要求:

  • Windows 2000 (最低 SP2) / Windows XP Professional 操作系统和管理员权限
  • Excel 2000、Excel XP 或 Excel 2003
  • PC 卡 CP5611 (PCI)
    使用 CP5611 作为集成 PROFIBUS 接口的 SIMATIC Field PG、Power PG、PG720 和 PG740
  • 10 Mbyte 空闲硬盘空间

下载:
Amprolyzer V3.2 不需要安装 STEP 7。STEP 7 和 Amprolyzer 可以安装在同一台电脑上。

  Registrierung notwendig  AmprolyzerV32.zip (15,6 MB)

该压缩文件中包括 Amprolyzer 安装文件和文档。

注意:
由于该软件是免费的,因此不提供任何担保错误纠正热线支持

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接