Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 19164641, Fecha del artículo: 27/08/2004
(0)
Evaluar

Compensación de temperatura de un termoelemento a través de Pt100, para recoger la temperatura del punto de comparación

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)

PREGUNTA:  
¿Cómo se parametriza una estación ET 200S si la compensación de temperatura de un termoelemento se realiza a través de Pt100, para recoger la temperatura del punto de comparación?

 

RESPUESTA:  
La parametrización de la IM151-1 (por ejemplo, 6ES7 151-1AA03-0AB0) y el módulo 2AI TC deben estar sintonizadas entre sí.

  • 2AI TC: Como punto de comparación se elige "RTD", y como número de punto de comparación se elige "1"

En los parámetros de la estación cabecera IM151, hay que activar el punto de comparación e indicar el slot y número de canal del Pt100 que se utiliza para averiguar la temperatura del punto de comparación.

Figura 1: Parámetros de servicio de la IM151

 

En los parámetros del modulo RTD, en el que se conecta el Pt100 para averiguar la temperatura del punto de comparación, ajuste el parámetro "Tipo de medida / Zona" a "RTD-4L Pt 100, zona de clima", para el canal 0 (el Pt100 está conectado en el canal 0).

 

Figura 2: Parámetros del módulo electrónico analógico 2AI RTD

 

Figura 3: Parámetros del módulo electrónico analógico 2AI TC

 

Advertencias:

  • En la página del Customer Support con número ID 19164525 se dispone de información adicional sobre las posibilidades de la compensación de temperatura cuando se utiliza termoelementos en la ET 200S.
  • Cuando se utiliza la IM151 (6ES7 151-1AA03-0AB0) con el STEP 7 V5.3, ésta ofrece sólo un punto de comparación, en lugar de los 8 de la IM151 (6ES7 151-1AA02-0AB0). Por eso, hay que indicar el valor “1” en el parámetro "Número de puntos de comparación" del módulo 2AI TC ST. Se garantiza la sustitución, es decir, se puede utilizar la IM 151 (...-1AA03-...) con la configuración de la IM 151 (...-1AA02-...).