×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 19186792, Beitragsdatum: 06.07.2004
(0)
Bewerten

LOGO! ..0BA2 Basic/Pure nicht mehr lieferbar (TS)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Alle ..0BA2 Basic/Pure Geräte sind seit dem 01.02.2004 typgestrichen, dies bedeutet, dass die betroffenen Geräte nur mehr als Ersatzteil über unseren Ersatzteildienst erhältlich sind. Die Geräte können jedoch durch Nachfolgeversionen 1:1 abgelöst werden.



Von der Typstreichung sind folgende Produkte betroffen:

Bezeichnung Typ Bestellnummer
LOGO! Basic LOGO! 24 6ED1052-1CC00-0BA2
LOGO! Basic LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA2
LOGO! Pure LOGO! 12/24RCo 6ED1052-2MD00-0BA2
LOGO! Basic LOGO! 24RC 6ED1052-1HB00-0BA2
LOGO! Pure LOGO! 24RCo 6ED1052-2HB00-0BA2
LOGO! Basic LOGO! 230RC 6ED1052-1FB00-0BA2
LOGO! Pure LOGO! 230RCo 6ED1052-2FB00-0BA2

 

Als Ersatz stehen folgende LOGO! ..0BA3 Basic/Pure Module zur Verfügung:

Bezeichnung Typ Bestellnummer Substitutionstyp ..0BA3 Bestellnummer
LOGO! Basic LOGO! 24 6ED1052-1CC00-0BA2 LOGO! 24 6ED1052-1CC00-0BA3
LOGO! Basic LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA2 LOGO! 12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA3
LOGO! Pure LOGO! 12/24RCo 6ED1052-2MD00-0BA2 LOGO! 12/24RCo 6ED1052-2MD00-0BA3
LOGO! Basic LOGO! 24RC 6ED1052-1HB00-0BA2 LOGO! 24RC 6ED1052-1HB00-0BA3
LOGO! Pure LOGO! 24RCo 6ED1052-2HB00-0BA2 LOGO! 24RCo 6ED1052-2HB00-0BA3
LOGO! Basic LOGO! 230RC 6ED1052-1FB00-0BA2 LOGO! 230RC 6ED1052-1FB00-0BA3
LOGO! Pure LOGO! 230RCo 6ED1052-2FB00-0BA2 LOGO! 230RCo 6ED1052-2FB00-0BA3

 

LOGO! ..0BA3 Erweiterungsmodule Bestellnummer
DM8 24 6ED1055-1CB00-0BA0
DM8 24R 6ED1055-1HB00-0BA0
DM8 12/24R 6ED1055-1MB00-0BA1
DM8 230R 6ED1055-1FB00-0BA1
AM2 6ED1055-1MA00-0BA0
AM2 PT100 6ED1055-1MD00-0BA0
CM ASi 3RK1 400-0CE10-0AA2
CM EIB/KNX 6BK1 700-0BA00-0AA0



Kompatibilität

LOGO! Basic und LOGO! Pure können 1:1 ausgetauscht werden. Durch die Modularität sowie das erweiterte Mengengerüst lassen sich nunmehr vielfältige I/O Konfigurationen realisieren.

Weitere Informationen zu LOGO! finden Sie unter: http:\\www.siemens.de/logo

 


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.