×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 19730984, 文档发布日期 2005年5月16日
(0)
评估

使用SFC 12“D_ACT_DP” 激活一个禁用的DP从站

  • 文档
  • 涉及产品


问题:  
使用SFC 12 激活一个已禁用的、物理上与DP总线分离的DP从站时,将发生何种情况?

解答:  
如果试图使用SFC 12 “D_ACT_DP”激活一个已禁用的、物理上与DP总线分离的DP从站,大约在 1 分钟内,SFC 12 通过BUSY位1 输出错误码W#16#7002,告诉用户激活作业仍然在处理。大约 1 分钟之后,R ET_VAL输出数值W#16#80A2并持续一个CPU周期。这表明DP从站的地址没有反应。该操作程序之后DP从站保持无效状态。整 个过程中相关的DP主站的BF LED保持关闭状态。

注意事项:
如果随后该DP从站连接到了DP总线上并被激活,必须重新触发SFC 12。

有关SFC 12 的更多详情可参阅STEP 7 的在线帮助,或者参考手册“System Software for S7-300/400 System and Standard Functions(S7-300/400 系统和标准功能系统软件)”——条 目ID:1214574



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.