文献类型: 产品通知, 条目ID: 19739695, 文献编写日期: 2014年6月3日
(0)
评估

SINUMERIK 810D/840Di/840D: Microsoft 安全更新与 SINUMERIK PCU 50/70 的兼容性

  • 文献
  • 涉及产品

以兼容性列表的形式测试和表示将 SINUMERIK 控制器与 PCU 50/70 一起使用时当前 Microsoft 安全更新的兼容性。

概述

通过 Microsoft 安全公告发布 Microsoft 安全更新的可用性。 由客户负责决定是否应使用安全更新,并且可以基于 Microsoft 安全公告中指定的“最高严重性评估”做出决定。 Microsoft 发布安全更新相关的信息,并且可以通过以下链接在因特网上下载: http://www.microsoft.com/technet/security

Microsoft 已经正式终止对工作站的 Windows NT 的支持;这也适用于 Windows NT 的安全更新。 但是,我们已经与 Microsoft 达成协议,为我们的组件提供进一步的 Windows NT 安全更新。 这项协议于 2006 年 12 月 31 日到期。这正是从 2007 年 1 月起西门子无法提供新的 Windows NT 安全更新的原因。

到 2006 年 12 月 31 日可用的西门子特定安全更新通过 ePS 网络服务提供,由于我们需承担相关费用,所以不是免费的。 由西门子股份公司的全资子公司 ePS & RTS Automation Software GmbH 公司提供 ePS 网络服务。 ePS 的相关信息可在 2009 年的产品样本 NC 61 中找到,也可以通过访问因特网地址 http://www.siemens.de/sinumerik/eps 获取。 因此,除了其他方面之外,还授权您下载相关的工作站 Windows NT 安全更新(截止 2006 年 12 月 31 日,已经由 Microsoft 提供给我们)。

可通过 ePS 获得的安全更新可以在兼容性列表(附件)中找到。 必须遵守对提供的安全更新有效的许可规定。 可以在下载页面上查看这些许可规定。

请注意,Microsoft Windows XP 和所有服务包受其生命周期的约束。 欲了解更多信息,请访问: http://support.microsoft.com/gp/lifeselect

评估方法

  1. 通常,Microsoft 每月发布一次安全更新(每月的第二个星期二);这些更新将会于星期三可在欧洲下载。
  2. 相关性检查: 由西门子仔细检查每个 Microsoft 安全更新是否与西门子的 SINUMERIK 软件相关(也与产品责任方面有关)。 通常,由于必须协调涉及的所有开发部门,所以,必须手动执行此检查。 必须准备好结果以供分发。
    西门子将在一个星期后传达 SINUMERIK PCU 修补程序的相关性。
  3. 在检查相关性后,西门子将立即执行验收测试。 我们将认真地测试各种西门子系统版本和人机界面功能。 必须对这些测试结果进行评估,并为进一步处理做好准备。 通常,已经准备好的验收测试结果将在 Microsoft 更新发布的两个星期后公布。
  4. 将测试由西门子开发的各种附加产品。 约五个星期后,西门子将公布最终的测试结果。 经验表明,只有在特殊的情况下,才会在 SINUMERIK 控制器上发生与 Microsoft 安全更新有关的问题。 由于我们无法排除此类问题,所以必须通过耗时的方式认真检查每个安全更新。 西门子检查 SINUMERIK 系统软件和由西门子开发的任何附加软件。 安装安全更新后,必须在系统特定组态上测试定制系统的功能。
  5. 执行第 4 项中所述的测试后,还要将安全更新集成在更新的 PCU-Base 版本中。

将在此更新中发布相关性测试、验收测试和所有最终测试的结果。

没有可用于安全修补程序的专用 PCU-Base 版本。

重要事项

如果您想要使用安全更新更新系统,您必须将由 Microsoft 提供的修补程序安装在您的 PCU-Base 系统上。

将定期更新和发布下面显示的兼容性列表。

更新 05/13/2014 兼容性列表更新至 04/11/2014 的状态。

/cs/pool/xls.gifMS-Sec-Updates140411_d_e_sinumerik.xlsx ( 102 KB )

MS-Sec-Updates140411_d_e_sinumerik.pdf ( 95 KB )

安装步骤

建议通过以下措施确保安全地安装 Microsoft 安全更新:

  1. 安装一个或多个安全更新之前,必须使用数据备份软件 Symantec Norton Ghost 保护系统。 如果出现问题,可以使用备份。
  2. 必须通过测试系统特定组态确保安全更新正常运行。 在西门子执行的测试没有模拟系统上精确的软件环境。

减少总持续时间的建议

  1. 概述:
    为了减少过程的持续时间,我们建议您在发布 SINUMERIK PCU 修补程序的相关性后检查测试系统 (!)。 如果没有发生问题,您必须决定是否可以等待西门子执行的测试完成或者是否将修补程序分发给系统(取决于潜在的威胁)。 如果出现问题,请尽快通知西门子。
  2. 或者:
    发布后,可以立即将新的 Microsoft 安全修补程序安装在测试系统 (!) 上(不论您是否知道它们是否真的与 SINUMERIK PCU 有关)。 如果修补程序与相关的控制器有关,则安装过程成功完成。 如果修补程序与其无关,则安装程序将中止安装过程,并输出一条错误消息。
  3. 必须将测试的安全修补程序与西门子发布的相关安全修补程序进行比较;最终系统转出。

欲了解更多信息,请与当地的西门子办事处联系。

正如通知88819016所述,对Microsoft Windows XP的服务已调整到2014年4月8号。我们会继续每月基于Windows 服务器更新服务(WSUS )检查Windows 7 安全补丁和PCU50的兼容性。 

将来我们会通过本网页公布有关我们的软件和Windows 7 安全补丁兼容性的信息。 

错误细节
错误详细描述
请帮助我们改进在线支持。
所请求的页面无法显示。请联系网站管理员。
请联系网站管理员