×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用实例与扩展工具 文档编号 21064024, 文档发布日期 2017年11月7日
(11)
评估

使用故障安全 S7-1500 控制器、安全等级高达 SIL 3/PL e 的急停功能

  • 文档
  • 涉及产品
为了确保即使在紧急情况下也能够安全地切换机器,需要为机器连接急停命令设备,并通过两个接触器来控制执行器。该安全功能设计的安全等级最高可达 PL e(符合 EN ISO 13849-1)和 SIL 3(符合 IEC 62061)。

为了将其无缝集成到自动化过程中,将使用 S7-1516F 故障安全控制器,以便使标准用户程序与安全程序能够并行运行。


为了达到所要求的安全等级,急停功能采用双通道设计,并由控制器监视是否存在不一致和交叉电路等情况。

此外,执行器还进行了冗余设置,以确保在其中一个接触器发生故障(例如触点焊接)时,机器仍可由另一个接触器安全关断。

文档和项目示例
文档 (1.4 MB)
Registrierung notwendig TIA Portal V14 的项目 (2.5 MB)
Registrierung notwendig 评估 SET 项目的安全功能 (12.3 KB)

归档
具有分布式 I/O 系统的 4.0 版
文档 (1.2 MB)
Registrierung notwendig STEP 7 V13 SP1 项目 (14.8 MB)
Registrierung notwendig 安全评估工具项目 (12.1 KB)

上次更改
升级至 TIA Portal V14
将分散式外设替换成集中式模块


其他关键词
TIA-Portal、急停、安全集成、安全功能

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。