×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 21186838, 文档发布日期 2012年7月11日
(0)
评估

诊断中继器的操作系统更新

新手必读: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品

描述:
在更新操作系统时,应始终更新到可用于具有相关订货号产品的最 新版本。操作系统的先前版本仅作为备份,这样您就可以再次降级到原始版本。到目前为止,尚 不知道这样做有何必要。
固件的最新版本始终对该订货号的所有版本有效。

1. 使用 STEP7 HW-Config 进行在线固件更新:

  1. 下载所需的 CPU 文件
  2. 双击文件名对该文件进行解压缩
  3. 在 HW-Config 中选择相关的网络站
  4. 通过在程序菜单中选择“Target system/ Update firmware”(目标系统/更新固件)对固件进行编程。
  5. 在对话框中指定含有该固件文件的目录,然后通过双击三个文件之一来开始固件下载。

在诊断中继器上看不到下载过程。下载之后,新固件可自动启动,或通过关闭电源然后再接通来启动。

2. 使用 SIMATIC Manager 进行在线固件更新:

  1. 下载所需的 CPU 文件
  2. 双击文件名对该文件进行解压缩
  3. 将编程设备连接到诊断中继器所连接到的线路
  4. 在 Simatic Manager 中打开“Accessible Stations”(可访问的站)视图,然后选择站地址
  5. 通过在程序菜单中选择“Target system/ Update firmware”(目标系统/更新固件)对固件进行编程。
  6. 在对话框中指定含有该固件文件的目录,然后通过双击三个文件之一来开始固件下载。

在诊断中继器上看不到下载过程。下载之后,新固件可自动启动,或通过关闭电源然后再接通来启动。

诊断中继器的订货号和当前版本概览:

订货号

固件版本

升级方式...
6ES7 972-0AB01-0XA0    
 

V2.1.0

建 议用于升级:

升级 V2.1.0 描述

  9720AB01_V210.EXE ( 121 KB )

 

V2.0.0

仅用于备份:

更新 V2.0.0 描述

9720AB01_V200.EXE ( 121 KB )

 

V1.0.2

仅用于备份:

更新 V1.0.2 描述

9720AB01_V102.EXE ( 108 KB )

 

V1.0.1

仅用于备份:

更新 V1.0.1 描述

9720AB01_V101.EXE ( 108 KB )

.

V1.0.0

仅用于备份:

9720AB01_V100.EXE ( 108 KB )



 

更 新 V2.1.0 (6ES7 972-0AB01-0XA0)


进行了以下更改:

  • 针对新的硬件版本 4 对固件进行了调整
  • 现在即使存取长度超过 40 字节,也可读出 I&M 文件

 

 

 

更 新 V2.0.0 (6ES7 972-0AB01-0XA0)


新固件版本 V2.0.0 已实现以下新的功能:

  • 符合 2003 年 5 月的版本 V1.1 PROFIBUS 指南(订货号 3.502)的 I&M 功能

实现此功能是为了也能够使其它厂商的工程组态工具访问标识与维护数据。这些数据的内容和结构未发生改变。现有的通过 STEP7 进行访问的方法仍可以使用。

  • 通过 S7 系统机制实现时钟同步

为了能够通过 S7 机制实现时钟同步,需使用版本 5 的 GSD 文件。此文件可从条目号 113682 处下载。您必须后安装此 GSD 文件,并通过此方法明确激活时钟同步。

出于兼容性原因,也可以使用以前的方法,通过用户程序来设置诊断中继器的时钟。

  • DP 循环时间测量

在下载新固件并关闭和重新接通电源后,会立即激活此功能。可以使用 SFC/SFB 来读出诊断中继器的最小、最大和平均循环时间。请注意,只有硬件版本为 2 或更高的诊断中继器 6ES7 972-0AB01-0XA0 才可进行 DP 循环时间测量。

新功能只能与最新的第 5 版 GSD 文件和软件版本 V2.0 一起使用。
 

 

更 新 V1.0.2 (6ES7 972-0AB01-0XA0)


以下错误已得到纠正:

在某些配置中,拓扑确定期间发生的临时功能故障会造成诊断中继器锁死在某个状态中,只能通过关闭然后再接通电源来离开该状态。在这种故 障状态下,诊断中继器会连续发出“临时功能故障”信号。
拓扑确定会发生超时,且不会成功完成。
因此,不是所有的站都能够被确定,且拓扑显示不完整。

注意事项:
诊断中继器的线路诊断功能不受拓扑确定过程中的这种错误的影响。
 

 

更 新 V1.0.1 (6ES7 972-0AB01-0XA0)


因使用经过修订的 DPC31 STEP C 而进行固件修订


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接