Beitragstyp:
FAQ
Beitrags-ID:
21453361,
Beitragsdatum:
06.04.2005
Bewerten
3UF5: Kann der SIMOCODE 3UF50 nach einem Stromausfall erkennen, ob der Motor aus oder ein war?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
FRAGE:
Kann der SIMOCODE 3UF50 nach einem Stromausfall erkennen, ob der Motor aus oder ein war?
ANTWORT:
Ab Erzeugnisstand E10 hat der SIMOCODE 3UF50 "Nullspannungssichere Elemente". Diese verhalten sich wie Signalanpassungen. Die Einstellungen bleiben aber bei Spannungsausfall erhalten.
Das Signal "Motorstrom fließt" (Buchse 235) kann z.B. als Parameter auf das "Nullspannungssicheres Element" (NE 1-In) verzeigert werden.
Kann der SIMOCODE 3UF50 nach einem Stromausfall erkennen, ob der Motor aus oder ein war?
ANTWORT:
Ab Erzeugnisstand E10 hat der SIMOCODE 3UF50 "Nullspannungssichere Elemente". Diese verhalten sich wie Signalanpassungen. Die Einstellungen bleiben aber bei Spannungsausfall erhalten.
Das Signal "Motorstrom fließt" (Buchse 235) kann z.B. als Parameter auf das "Nullspannungssicheres Element" (NE 1-In) verzeigert werden.
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Chinesisch
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen