×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 21497278, 文档发布日期 2006年6月1日
(0)
评估

在Panel PC IL 77上如何在双显示模式下操作外部监视器?

  • 文档
  • 涉及产品

说明:
对于以下面板PC已经在手册的第10章“维护和服务”中描述了只对外部监视器的操作

所以本条目只处理双显示模式。请进行如下步骤来激活双显示模式:
 

No. 步骤
1 首先,连接外部显示器到IPC 577 / IL 77的VGA端口。
2 现在打开Panel PC 577 / IL 77 。
3 启动过程期间,在Panel PC 577 / IL 77上看不到任何图像,只在 外部显示器上显示。
4 一旦启动Windows,外部显示器自动关闭而面板PC 577 / IL 77上的内部显示器激活,因为Windows中的图形驱动器接管了显示控制。

下表描述了关于如何激活控制面板上的双显示模式的步骤。所描述的程序需要管理员权限。
 

No. 步骤
1 在Windows操作系统中通过“Start > Settings > Control Panel > Display”打开“Display Properties”
2 关于Windows XP和Windows 2000操作系统的注意事项:

还是进入“Control Panel”菜单

  • 通过“Start > Control Panel”
    (在Windows XP的开始菜单中用于对程序的简单访问)。
  • 通过“Start > Settings > Control Panel”
    (Windows的早期版本例如Windows 2000中的典型开始菜单)。

Windows XP的控制面板中有两个不同视图,典型视图和分类视图。如果选择分类视图,有两个选项来打开“View Properties”:

  1. 首先切换到典型视图并打开对话框“View Properties”:
    “Switch to Classic View > View”
  2. 在分类视图中打开对话框“View Properties”:
    “Appearance and Themes > View”。


图 01
   
 
3 现在在“Display Properties”对话框中选择“Settings”栏然后点击“Advanced”按钮。
4 现在一个有更多显示设置选项的新窗口打开。选择“Intel® Extreme Graphics 2”项。
5 点击“Graphics Properties”按钮察看图形驱动器的设置。这里 有三个不同的选项(见图 02)。
  • 监视器(外部显示)
  • 笔记本(内部显示)
  • Intel(R)双显示兼容产品(双显示模式)


图 02
 
6 要激活两个显示器必须选择双模式。
7 用“OK”确认,则两个显示器被激活。
8

双显示模式有以下限制:

  • 如果连接外部显示器,启动过程期间在面板PC 577 / IL 77的内部显示器上看不到任何图像。
  • 在Windows中必须激活外部显示器如果:
     - 第一次连接外部显示器
     - 外部显示器只在启动程序之后连接。
  • 显示器将最大分辨率限制到最低性能等级。
  • 在双显示模式下由于内部的TFT显示将最大刷新率限制到60Hz。如果使用CRT作为外部显示设备,在某种情况下图像可能会闪烁。


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.