×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 21566216, 文档发布日期 2007年11月21日
(4)
评估

PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法

  • 文档
  • 涉及产品

问题:  
随着工业以太网的发展领先于现场级自动化技术,除了典型组件(如 CPU、CP 等)之外,实际的通讯网络及其组件也日益变得重要起来。自动化问题是监视一个包含多种网络组件的 PROFINET I/O 系统。可以对组件进行个别诊断,也可以详细地诊断整个系统。

解决方案:  
为了阐明一个 PROFINET 系统中的诊断能力,本应用范例描述了一个含有一个 PROFINET IO 控制器、一个 HMI 站以及作为 PROFINET 设备的一个 SCALANCE X208、一个 SCALANCE X202 和两个 ET 200S PNFO 模块的自动化单元。

下表概括介绍了本应用范例中实现的诊断功能:
 

类别

诊断 功能
光学 LED 显示
PROFINET IO 在 STEP 7 中进行硬件诊断
  模块信息
  拓扑结构编辑器
  基于代码评估诊断报警
  报告系统错误
SNMP 评估 SNMP 变量
信号触点  
基于 Web 的管理 在线组态和诊断
端口映射 映射一个端口的数据流

可以使用具有 PROFINET 功能的 S7 CPU,也可以使用专门组态的 CP (CP343-1)作为 PROFINET IO 控制器。为了使表达清晰明确,本条目的内容被分成了两个子组态

卷 1 显示用一个 PN CPU 作为 PROFINET 控制器实现的自动化解决方案。

硬件组态:

本样例概要地向您介绍了通用的功能机理(PROFINET、OPC、SNMP 等),并详细地解释了实现 PROFINET 诊断所必须执行的组态步骤。
该子组态的重点是:

  • 通过光缆在 STEP 7 和 ET 200S PNFO 模块中集成组态 SCALANCE X-200 交换机
  • 借助于错误 OB“Report System Error”块读取和评估接收到的诊断信息。< /li>
  • 在一个 WinCC flexible 用户界面上以图示方式表示网络组件,并借助于 SNMP 客户端(SIMATIC NET SNMP OPC server)显示当前状态
  • 在 WinCC flexible 的缺省故障窗口中显示诊断事件(Report System Error)
  • 通过 Web-based Management (WBM)显示 X-200 交换机的组态
  • 演示和组态扩展的 PROFINET 诊断功能(Topology Editor,POF 诊断)
  • 镜像映射 X-200 交换机端口的数据流

卷 2 基于本应用范例,不过,它使用 CP 343-1 作为 PROFINET 控制器。

硬件组态

本卷的重点在于用 CP 作为 PROFINET 控制器实现本卷所述的 PROFINET 诊断功能时,与卷 1 相比所必需另外进行的修改。
本应用中讨论了下列要点:

  • 组态 ALARM S 消息

  • 借助于 FB 54 PROFINET 报警功能块读取并评估接收到的诊断信息。< /p>

下载

下载内容

下载

文档(德语) 
Diagnoseverfahren zu PROFINET Netzkomponenten (PROFINET IO, SNMP, WBM)
Band 1: Diagnose über S7 PROFINET CPUs
21566216_DIAG_NETWORK_DOKU_BAND1_V20_d.pdf ( 4406 KB )
文档(德语) 
Diagnoseverfahren zu PROFINET Netzkomponenten (PROFINET IO, SNMP, WBM)
Band 2: Diagnose über SIMATIC NET CP (CP343-1)
21566216_DIAG_NETWORK_DOKU_BAND2_V20_d.pdf ( 819 KB )
文档(英语) 
PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法
卷 1:通过 S7 PROFINET CPU 进行诊断
21566216_DIAG_NETWORK_DOKU_BAND1_V20_e.pdf ( 4525 KB )
文档(中文) 
PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法
卷 1:通过 S7 PROFINET CPU 进行诊断
21566216_DIAG_NETWORK_DOKU_BAND1_V20_c.pdf ( 4484 KB )
文档(英语) 
PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法
卷 2:通过 SIMATIC NET CP (CP343-1)进行诊断
21566216_DIAG_NETWORK_DOKU_BAND2_V20_e.pdf ( 802 KB )
文档(中文) 
PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法
卷 2:通过 SIMATIC NET CP (CP343-1)进行诊断
21566216_DIAG_NETWORK_DOKU_BAND2_V20_c.pdf ( 779 KB )
代码 卷 1
STEP 7 项目、WinCC flexible 项目、SNMP 设备配置文件
21566216_DIAG_NETWORK_CODE_BAND1_V20.zip ( 4178 KB )
代码 卷 2
STEP 7 项目、WinCC flexible 项目、SNMP 设备配置文件
21566216_DIAG_NETWORK_CODE_BAND2_V20.zip ( 5103 KB )

 

文档历史

版本

修改内容

05/2005 第一版
09/2007 文档修订
  • 扩展了诊断功能(Topology Editor、POF 诊断、等)
  • 使用“Report System Error”功能
  • 用 PN CPU 或 CP 作为 PROFINET 控制器实现

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.