×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 21697168, Beitragsdatum: 08.06.2005
(0)
Bewerten

SIRIUS Schalttechnik: Automatische Drehrichtungskorrektur durch intelligente Netzüberwachung mit 3UG4 Überwachungsrelais (CD-FE-III-002-V10-DE)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Aufgabenstellung
Automatische Drehrichtungskorrektur durch intelligente Netzüberwachung mit 3UG4 Überwachungsrelais 

Die häufigste Ursache, gerade bei ortveränderlichen Anlagen, die zum nicht Einschalten der Anlage führt, ist ein falsches Drehfeld. Es wird eine intelligente Netzüberwachung mit automatischer Korrektur der Drehrichtung benötigt.

Lösung
In diesem Beispiel wird mit einem SIRIUS Überwachungsgerät 3UG4 eine falsche Phasenfolge automatisch korrigiert. Ein Maschinenanlauf mit falscher Drehrichtung wird vermieden und eine Umpolung der Anschlussklemmen durch den Bediener
oder Servicetechniker kann entfallen.

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation (Deutsch)  CD-FE-III-002-V10-DE.pdf ( 604 KB )

 

Historie

Ausgabe

Änderungen

06/2005 Erste Ausgabe

 


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Note: The feedback always refers to the current entry. Your message will be sent to the editors in the online support. You will receive an answer from us in a few days if your feedback requires it. If everything is clear to us, we will no longer answer you.