×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 21849377, Beitragsdatum: 18.07.2005
(0)
Bewerten

Warum kann die Passwortliste nicht von der CF-Karte bzw. einer MMC-Karte importiert werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung:
Um die Passwortliste zu exportieren, geben Sie ein Verzeichnis an, in dem die Passwortliste abgelegt werden soll. Wenn Sie als Verzeichnis z.B. \StorageCard2\ angeben, wird die Liste auf die CF-Karte gespeichert. 
Wenn versehentlich keine CF-Karte im Panel gesteckt ist und die Passwortliste exportiert wird, wird auf dem internen Speicher des Panels das Verzeichnis mit dem Namen \StorageCard2\ angelegt und die Passwortliste dort gespeichert. 
Stecken Sie nun die CF-Karte in das Panel, wird die CF-Karte als \StorageCard22\ erkannt und weiter auf den im internen Speicher liegenden Pfad \StorageCard2\ zugegriffen.

Hinweis zu TP270, OP270, MP270B und MP370
Wenn das Panel noch nicht neu gestartet wurde und der Ordner \StorageCard2\ im internen Speicher noch vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, die falsch exportierten Passwörter wieder zu verwenden. Wechseln Sie dazu am Panel (gilt nicht für OP/TP170) in den Explorer, kopieren Sie die exportierte Passwortliste aus dem Ordner \StorageCard2\ in den Ordner \StorageCard22\. Löschen Sie danach den Ordner \StorageCard2\.

Hinweis zu OP/TP170, OP77B, TP177B:
Da bei diesen Geräten nicht auf das interne Dateisystem zugegriffen werden kann, ist es nicht möglich, die exportierten Passwörter weiter zu verwenden. Die Passwörter müssen nach dem Stecken der CF-Karte und dem Neustart des Panels neu exportiert werden.

Wichtig:
Überprüfen Sie immer, ob Ihre CF-Karte bzw. MMC-Karte im Panel gesteckt ist, wenn Sie eine Passwortliste exportieren möchten.


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit