×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 21869080, 文档发布日期 2017年11月7日
(7)
评估

确定 PROFINET IO 中典型组态的 PN 响应时间

  • 文档
  • 涉及产品
许多应用需要通过集中或分布式 I/O 实现快速响应。为实现分布式 I/O 与 S7 工作站之间快速高校的数据交换,当前系统主要采用 PROFINET IO。根据测得的 IO 通信性能数据,您可以在这里获取安全声明。


典型的 PROFINET IO 组态包含一个 IO 控制器和多个 IO 设备,这些设备通过导线或 IWLAN 连接到 IO 控制器。在 PROFINET 串上可连接附加负载,例如编程设备 (PG)、操作面板或作为数据接收站的附加 S7 工作站。

设计此类组态时所面临的一个最重要问题就是能否达到预期的终端间响应时间。

  • 当 IO 控制器在不同过程级别处理程序时,分布式输出响应分布式输入需要多长时间。
    • 通过 OB1 中的周期过程映像
    • 通过硬件中断 (OB40)
    • 通过时钟同步中断 (OB61)
    • 通过周期性中断 (OB30)
  • 会引发何种波动?
  • IWLAN 路径有什么影响?
  • 通过 PROFINET IO 的通信对 IO 控制器的循环时间有何种程度的影响?
  • 控制器上的面板并行操作需要多长更新/操作时间?
  • 通过各种协议(S7 通信、TCP/IP 通信)的并行交叉通信对 PN IO 线路上的响应时间有何影响?
  • “监视变量”对 PG 有什么影响?

下图所示为测量某一型号的示意图:


解决方案
为回答上述问题,需对采用 SIMATIC 组件的典型组态执行大量测量,根据测量结果来规划工厂:

测量结果通过一个简单的交互界面以网络应用的形式提供,用户可通过该界面快速轻松地进入所需的组态,在性能数据表中查看所选组态的测量结果。此外,这些数据可以 Excel 格式导出。

注意
典型组态已测量。这不意味着每种可用组态都已测量。

访问性能数据
通过单击对应的版本,用户即可进入相应性能数据的 Web 界面。

版本测量时间测量组件测量帮助文件测量链接
V 92015 年 04 月 – 2016 年 01 月(38.2 KB)(1.1 MB)PN_ReaV9
V 8.12012 年 07 月(50.6 KB)PN_ReaV8
V 72009 年 09 月 – 2010 年 01 月(110.7 KB)PN_ReaV7
V 62008 年 07 - 10 月(52.3 KB)PN_ReaV6
V 42007 年 06 - 08 月(42.6 KB)PN_ReaV4
V 32006 年 09 - 10 月(42.9 KB)PN_ReaV3
V 22006 年 04 - 06 月(41.2 KB)PN_ReaV2


上次更改
版本 9:S7-1200/1500/PROFINET 驱动程序/软件控制器,用于集中式 IO 测量


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.