×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 22144502, 文档发布日期 2018年5月9日
(41)
评估

如何组态 PC 为 NTP 服务器?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
描述: 网络时间协议 (NTP) 是通过基于数据包的通信网络进行计算机系统时钟同步的标准。虽然该协议通常通过 UDP 实现,但也可由其它第 4 层协议例如  TCP 传送。它是被特别研发用于确保具有变化的传递时间的数据包的传递具有可靠的转发时间。 ......

描述:
网络时间协议 (NTP) 是通过基于数据包的通信网络进行计算机系统时钟同步的标准。虽然该协议通常通过 UDP 实现,但也可由其它第 4 层协议例如  TCP 传送。它是被特别研发,用于确保具有变化传递时间的数据包的传递具有可靠的转发时间。

简单网络时间协议 (SNTP) 是 NTP 的简化版本。它在 RFC 2030 中有描述。网络时间协议(NTP)在RFC 958中有描述。  

在以下Windows操作系统中的使用说明:

  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Server 2008 (32-bit)


按以下说明组态本地计算机为 NTP 服务器。这样就可用本地 PC 同步其它设备。

  1. 通过“Start -> Run... -> regedit”打开注册表编辑器。
  2. 查询代码“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters”。
  3. 编辑 “LocalNTP” 值并将其设置为 1。

        

         图、01

注意事项:

  • 如果在系统中不存在“LocalNTP”值,创建一个新的DWORD值。
  • 0 意味着未激活,1 说明已激活。

    4.   重启计算机以使更改生效。

在以下Windows操作系统中的使用说明:

  • Windows 7 (32-bit and 64-bit)
  • Windows 10 (32-bit and 64-bit)
  • Windows Server 2008 R2 (64-bit)
  • Windows Server 2012 R2 (64-bit)
  • Windows Server 2016 (64-bit)

按以下说明组态本地计算机为 NTP 服务器。这样就可用本地 PC 同步其它设备。

  1. 通过以下操作来停止“Windows Time”服务: 开始 > 控制面板 > 系统与安全 > 管理员工具 > 服务。

         

          图、 02

    2.   通过以下方式打开注册表: "Start -> Run... -> regedit"。

    3.   查找以下代码:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\TimeProviders\NtpServer"。

    4.   设置 "Enabled"  的值为 1。

          

           图、03

      5.   查找以下代码:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\Config"。

      6.   设置 "AnnounceFlags" 的值为 5。

           

            图、04

       7.   重新启动“Windows Time” 服务并设置启动方式为“自动”。


注意事项:

  • 当使用Windows server 2012 R2(64位)时,在STEP7之后,必须将启动类型设置为“自动(延迟启动)”,以便服务自动启动。
  • 如果在使用Windows 7或Windows Server 2008 R2时,“Windows Time”服务总是会停止,遵循以下操作:

           https://support.microsoft.com/en-us/help/2385818

按照下面的说明,在使用内部硬件时钟和外部时间源时配置“Windows Time”服务。

https://support.microsoft.com/en-us/help/816042

如果开启了防火墙,必须为端口123设置允许外部访问功能,这是必须的,因为时钟服务器服务需要外部请求消息报文。

警告:
更改注册表可能会导致异常问题以至要求重新安装系统。我们不能保证能够解决由于更改注册表而出现的问题。更改注册表的风险完全由用户自行承担。

安全信息:

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个整体的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案构成了这一概念的一个要素。想了解更多关于工业安全的信息,请访问:

http://www.siemens.com/industrialsecurity.

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。