×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知, 条目ID: 22159441, 文档发布日期 2014年5月16日
(0)
评估

SIMOTION P350: Microsoft 安全更新的兼容性

  • 文献
  • 涉及产品

以兼容性列表的形式不断调查和显示使用 SIMOTION P350 控制系统时 Microsoft 安全更新的兼容性。

一般信息

通过 Microsoft 安全公告发布 Microsoft 安全更新的可用性。 操作员/操作公司只负责在决定是否使用安全更新。 可以基于 Microsoft 安全公告中指定的“最高严重性评估”决定是否使用。 Microsoft 发布安全更新相关的信息/说明,并且可以通过以下链接在因特网上下载:http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

评估方法

在以下兼容性列表中列出了按照下列描述评估的 Microsoft 安全更新:

  1. 西门子检查每个 Microsoft 安全更新是否与西门子的 SIMOTION P350 软件相关。 如果西门子认为安全更新与其相关,则开始执行“最小验收测试”。 通过这一简短的测试,检查安装安全更新时是否影响基本功能。
  2. 成功地完成最小验收测试后,对实际的 SIMOTION P350 项目进行测试。 在测试过程中,如果确定对功能有影响,则在以下兼容性列表的脚注中注明。
    要使用的 PCU 基础软件的版本在列表中显示,在系统启动时,可以在服务菜单中确定。

定期更新和发布如下兼容性列表。

更新 04/11/2014: 兼容性列表已经更新至 04/11/2014 版本。

/cs/pool/xls.gif MS-Sec-Updates140411_d_e_simotion.xlsx ( 91 KB )

MS-Sec-Updates140411_d_e_simotion.pdf ( 79 KB )

使用步骤

安装 Microsoft 安全更新时,建议采取下列措施:

  1. 安装一个或多个安全更新之前,应使用 Ghost 数据归档软件备份(归档)系统。 如果发生问题,则可以重新加载归档的数据。
  2. 必须通过对工厂/系统特定组态执行合适的测试来检查安全更新是否正常运行。 西门子执行的测试没有精确地模拟工厂/系统上的软件环境。

欲了解更多详细信息,请与当地的西门子办事处联系。

正如通知 88631021 所述,对Microsoft Windows XP的服务已延长到201448号。我们会继续每月基于Windows 服务器更新服务(WSUS )检查Windows 7 和安全补丁的兼容性。

将来我们会通过网页公布有关我们的软件和Windows 7 安全补丁兼容性的信息。 

安全性信息
为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续保有全面、先进的工业信息安全概念。西门子的产品和解决方案只是此概念的其中一个要素。更多有关工业信息安全的信息,请访问
http://www.siemens.com/industrialsecurity.