×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 22410800, 文档发布日期 2020年3月1日
(2)
评估

当 STEP7 硬件组态中添加 CP 和 FM 模块后SIMATICS S7 300 CPU 不能进入运行模式,应该如何处理?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
SIMATIC S7-300 CPU在增加了一个CP或者FM模块后保持停止模式,再也无法进入到运行模式。
  当增加一个CP或者FM模块需要遵循如下步骤:
  1. SIMATIC S7-300 站物理结构上扩展一个CP或者FM模块。
  2. 在STEP7中修改硬件组态,插入正确的模块。
  3. 在CPU停机的模式下,下载修改的系统数据。
  4. 将CPU修改至运行模式。

结果

S7-300 CPU处于停止模式,这个行为伴随如下信号:

  1. SF亮红灯(总错误)。
  2. 在诊断缓冲区中显示下列事件:
    - Event ID 16# 49A0
    由于参数错误或设置点与实际配置之间不允许的差异而停止:启动禁止。
    - Event ID 16#5962
    总线参数( K总线参数)抑制系统启动。
    错误类型:I/O总线不正确,这意味着模块在监控时间内没有反馈类型ID。
    - Event ID 16#6547
    参数化模块时参数错误(不是通过P总线,而是下载中止)。

表格1中的CPU对K总线配置的评估只发生在断电再上电和完全复位,这种评估不会发生在系统数据简单下载到设备中,因此,CPU无法访问使用K总线的已配置模块。这会导致诊断缓冲区中出现上述事件。

执行以下步骤分析此参数化错误的原因:

  1. CPU 断电再上电。
  2. S7-300 CPU总复位,系统数据从 MMC (微存储器卡)装载到 RAM 区。
  3. 在离线状态装载组态到 MMC,例如通过 PG/PC,然后将此微存储器卡插入 S7-300 CPU。
  4. 检查CP343-1在硬件组态中是否连接在子网。
  5. 保存项目勾选"With reorganization (slow)", 删除S7-300 CPU MMC (微存储器卡)卡上内容,并将空卡插回至S7-300 CPU并下载项目到S7-300 CPU。
  6. 导出硬件组态并将其导入到新的STEP7项目中,执行以下步骤:
    - 编译硬件组态
    - 拷贝所有用户块至新的项目中。
    - 检查网络组态中的链接,如果有必要,在网络视图中加入新链接。
  7. 检查IM接口模块,替换IM模块或者直接只在在IM后面加入CP模块,看是否可以复现错误,诊断缓冲区事件16#6547说明IM模块失效。

表1 以下是受此故障影响的CPU:
 

CPUs 固件版本 订货号
标准 CPUs
CPU 315-2 PN/DP < V 2.3.4 6ES7 315-2EG10-0AB0
CPU 317-2 DP < V 2.1.10 6ES7 317-2AJ10-0AB0
CPU 317-2 PN/DP < V 2.3.4 6ES7 317-2EJ10-0AB0
技术型 CPUs
CPU 315T-2 DP V 2.4.1 6ES7315-6TG10-0AB0
CPU 317T-2 DP V 2.4.1 6ES7317-6TJ10-0AB0
故障安全型 CPUs
CPU 315F-2 PN/DP < V2.3.4 6ES7315-2FH10-0AB0
CPU 317F-2 DP < V2.1.10 6ES7 317-6FF00-0AB0
CPU 317F-2 PN/DP < V2.3.4 6ES7317-2FJ10-0AB0

表 1

所有使用通信总线(K-BUS)的模块都会发生这样的问题, 例如以太网和 PROFIBUS 通信模块以及功能模块 FM353, FM354, FM355 S/C 和 FM357(-2)。 

安全性信息

为了保护设备、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施(并持续维护)一个整体的、最先进的工业安全方案。 西门子的产品和解决方案只是这一方案的一个组成部分。 更多有关工业安全方面 信息请访问



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。