×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 22537809, 文档发布日期 2008年11月6日
(0)
评估

微型自动化:基于 GPRS 的无线数据通信 (MAS 21)

  • 文档
  • 涉及产品

自动化任务:
废水处理设备的基础结构包括子站“Stormwater Overflow”和“ Inspection Shaft”。假定这两个子站互相之间以及分别与一个控制中心之间进行通信。基于因特网的 GPRS 服务是按数据流量计费的,应当使用该服务作为数据传送介质。控制中心应当允许操作员进行集中控制和监测。


自动化解决方案
自动化解决方案使用带有 GPRS 调制解调器 MD720-3 的 SINAUT Micro SC 远程控制系统

  • 在中心站 (Central Station) 显示来自远程站 (Remote Station) 的过程数据,或者

  • 在远程站之间交换过程数据


远程站“Stormwater Overflow”
S7-224 控制泵“P1”,使用泵将雨水溢流结构中的水送到废水处理站中。可以通过中心站手动操作泵“P2”,将水排放到附近的河流中。所 有过程数据通过 GPRS 调制解调器 MD720-3 传送到中心站。

远程站“Inspection Shaft”
S7-224 控制器检测废水的流入量,并根据注入液面来控制泵“P3”将水抽入废水处理站。所有过程数据通过 GPRS 调制解调器 MD720-3 传送到中心站。连接发生中断时,由一个非易失性缓冲器保存所有的过程数据和时间戳,直到 GPRS 连接恢复正常。

中心站
OPC 服务器 SINAUT MICRO SC 作为与远程站进行数据交换的平台。中心站通过 Internet 连接与 GPRS 站点通信。作为 OPC 客户端,WinCC flexible 负责过程数据的显示和控制。此外,这些值及其时间 标志可写入一个 CSV 文件中。


调试代码
为了便于调试,我们为用户提供了带有测试代码和测试参数的软件样例以供下载。软 件样例将在您最初使用和测试该小型自动化套件时为您提供帮助。使用这些软件样例可以快速地测试小型自动化套件中所述产品之间的软件和硬件接口。e e e e e e e e e < /p>

下载

下载内容 下载
宣传单
小型自动化应用样例
Set21_DocTech_v3d3_en.pdf ( 2574 KB )
WinCC 附加件 Set21_WinCC_DocTech_v1d0_en.pdf ( 772 KB )
SOAP 附加件 Set21_SOAP_DocTech_v1d0_cn.pdf ( 2568 KB )
调试代码 (SINAUT MICRO SC Configuration (*xml 文件)) m2mopc.zip ( 332 bytes )
用于远程站“Inspection Shaft”和“Stormwater Overflow”的调试代码 (STEP 7-Micro/WIN 项目) MAS21_S7-200_V2D2_en.zip ( 119 KB )
调试代码 (WinCC flexible 项目,*.hmi,* .fwx) MAS21_WinCCFlex_V2D0_en.zip ( 3508 KB )
调试代码 (STEP 7-Micro/WIN 库) MAS21_S7-200-Bibliothek_V1D16.zip ( 33 KB )
调试代码 (WinCC 项目) MAS21_WinCC_V1D0_en.zip ( 2728 KB )
调试代码 (用于 SOAP 连接的 HTML 客户端,简化版本“ simple”) HTML_Client_V1d0.zip ( 1 KB )
调试代码 (用于 SOAP 连接的 HTML 客户端,复杂版本“ MAS21”) HTML_Client_MAS21_V1d0.zip ( 177 KB )

链接

链接内容

条目号

GPRS/GSM Modem SINAUT MD720-3 系统手册 23117745
SINAUT MICRO SC 系统手册 23119827
小型自动化套件 5 21063345
小型自动化套件论坛 链接

 

历史

发布日期

更改内容

2006 年 5 月

新版本

2006 年 1 月 集成到“应用和工具”中
2006 年8月 扩充了“应用和工具”
2007 年 11 月 彻底重新设计了基本文档和相关调试代码。在 MAS 21 中添加了新选件“ WinCC”。
2008 年 3 月 添加了新选件“SOAP”,用于通过 WinCC flexible 实现网络可视化。

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接