×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 22981197, 文档发布日期 2010年2月10日
(3)
评估

PROFINET IO — 组态与诊断

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

问题:
PROFINET 是一种用于基于工业以太网的工业自动化的综合标准。PROFINET IO 既可以使用工业以太网的网线将分布式现场设备 (IO 设备) 连接到中央控制器 (IO 控制器),也可以通过工业无线网进行连接。PROFINET IO 还允许快速合并当前的 PROFIBUS 网断。 与 PROFIBUS DP 的组态类似,通常由 STEP 7 进行组态。

解决方案
通过以下组态,将为用户提供一个关于如何组态 PROFINET IO 的简要说明。此外,还将通过演示对其强大的诊断能力进行说明。以下详细列出了该文档中的操作步骤

  • PROFINET IO 控制器的组态
  • PROFINET IO 设备的组态
  • PROFINET IO 无线设备与 PROFINET 的连接
  • 通过 IE/PB Link PN IO 连接 PROFIBUS DP 从站和 PROFINET IO 系统
  • 创建 PROFINET IO 的拓扑结构
  • 对使用 STEP 7 导致 PROFINET IO 的不同故障现象进行诊断的简述
  • 通过 Topology Editor 对不同的故障现象进行诊断
  • PROFINET IO 中不同故障的 Web 服务器诊断功能和
  • 快速启动功能

 

下载

下载内容

下载

文档(英语) 
  PROFINET IO 系统的组态与诊断
22981197_PROFINET_IO_Config_V20_e.pdf ( 3148 KB )

 

历史

版本

修改内容

05/2006 第一版
01/2010 新增主题 (PROFINET IO 中的拓扑组态、自动调试、Web 服务器功能以及快速启动功能)

 

关键字:
ET 200S, IE/PB Link PN IO, ET 200eco PN, ET 200pro IWLAN, SCALANCE W

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.