×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 23335052, Beitragsdatum: 17.05.2006
(0)
Bewerten

Lieferfreigabe SinuCom Inbetriebnahme- und Servicetools SW-Stand 7.1 (V07.01.02)

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)


Die Inbetriebnahme- und Servicetools
      SINUMERIK SinuCom NC, SinuCom ARC, SinuCom FFS,
      SinuCom PCIN und IBN-Tool; 
      
SW-Stand 7.1 Version 07.01.02.00
sind ab sofort lieferbar.

Das integrierte "IBN-Tool SIMODRIVE 611 digital/SINAMICS S120" wurde auf den SW-Stand 7.2 SP1 aktualisiert.



1. Änderung gegenüber dem Stand SinuCom SW 7.1 (V07.01.01)
 
Die Tools  SinuCom NC V07.01.01
  SinuCom ARC V01.02.04
  SinuCom FFS V01.01.01
  SinuCom PCIN  V01.03.03
sind unverändert; siehe hierzu ProdIS Aktuell 22232975;
das IBN-Tool SW 7.2 (V07.20.10) wurde ersetzt durch das IBN-Tool SW 7.2 SP1 (V07.20.18);
siehe hierzu auch ProdIS Aktuell 23238488 zu HMI-Advanced SW 7.2 SP1 (V07.20.18)


2. Neue Funktionen und Funktionsverbesserungen IBN-Tool SW 7.2 SP1

  • Verbesserung der Antriebsinbetriebnahme von SINAMICS mit Hilfe des Antriebsassistenten
  • Inbetriebnahme von Fremdmotoren mit SINAMICS
  • Anwenderdefinierte Expertenliste für SINAMICS
  • Dialog Profibusanbindung/Achszuordnung bei SINAMICS
  • Unterstützung Safety Integrated bei SINAMICS
  • Behobene Randbedingungen:
    - ERLde 80055                                 - behoben ab SW 7.2 SP1 -
    Antriebsinbetriebnahme SINAMICS:
    Bei Vermessung des Drehzahlreglers eines Linearantriebes wird der Offset mit Faktor 100 zu hoch bewertet, d. h. wenn ein Offset von 10mm/min gewünscht ist, verfährt der Antrieb mit 1000mm/min. Das Gleiche gilt für die Amplitude.
    - Antriebsinbetriebnahme SINAMICS: - behoben ab SW 7.2 SP1 -
    Stör- und Mechanikfrequenzgangmessung sind nicht funktionsfähig.
    - ERLde74477                                  - behoben ab SW 7.2 SP1 -
    Solution line: Im Bereich Inbetriebnahme können in Anwendersichten keine Antriebsparameter eingefügt werden
    - ERLde80318 und 80131                - freigegeben ab SW 7.2 SP1 -
    Die Inbetriebnahmefunktionalität für Safety Integrated ist nicht freigegeben

3. Verträglichkeiten und Randbedingungen IBN-Tool SW 7.2 SP1   
 

Verträglichkeiten
- Das IBN-Tool SW 7.2 SP1 ist kombinierbar mit:
SINUMERIK 810D/840D ab SW 6.5
SINUMERIK 840D sl SW 1.3 SP2
SINUMERIK 840Di sl SW 1.1
- Das Hilfesystem basiert auf der Dokumentation zu NCU-SW 1.3 SP2 (SINUMERIK 840D sl) bzw. NCU-SW 7.2 (SINUMERIK 840D powerline).
- Die NC-Alarmtexte basieren auf NCU-SW 1.3 SP2 (SINUMERIK 840D sl) bzw. NCU-SW 7.2 (SINUMERIK 840D powerline).
- Die HMI-Advanced-SW 7.2 ist nur noch auf WIN XP ablauffähig.
- Die HMI-Advanced-SW 7.2 unterstützt nur noch das "new design".
- Die Funktion "Hochrüstarchiv" ist für SINUMERIK solution line nicht mehr verfügbar.
   
Weitere Hinweise/Einschränkungen: Siehe Hochrüstanleitung


4. Bestelldaten:
 

MLFB Vertriebstext





6FC5250-7AY00-1AG0
6FC5250-7AY00-1AG3
SINUMERIK 810D / 840DI SL /
840D / 840D SL; SINUCOM
INBETRIEBNAHME-/SERVICETOOLS
AUF CD-ROM; CD-EDITION 05/06,
SW-STAND 7.1
           einfache Lizenz, auf CD-ROM
           Update/Upgrade, auf CD-ROM

 
Auf den CD-ROM sind enthalten:
- SinuCom NC (de/en/fr/it/sp) V07.01.01
      mit  CT-Editor
              HMI Base
V01.00.00
V07.10.17
- SinuCom ARC (de/en) V01.02.04
- SinuCom FFS (de/en) V01.01.01
- SinuCom PCIN (en) V01.03.03
- IBN-Tool (de/en/fr/it/sp/v-ch) V07.10.17
- IBN-Tool
     mit  MPI-Treiber
 (de/en/fr/it/sp/v-ch) V07.20.18
V06.03.00.00
-  Installdisk.exe   V00.05.00.00
       
- Systembeschreibung Ausgabe 08/2005
SinuCom NC Inbetrieb-/Service-Tool (en)

 
Anlagen:
 
Hochrüstanleitung IBN-Tool SW 7.2 SP1 für solution line und powerline:
HMI_IBN_072018_00.pdf ( 60 KB )


Zu weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Siemens-Dienststelle.


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.