×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 23451499, Fecha del artículo: 10/10/2014
(10)
Evaluar

¿Qué significan los conceptos "Sinking" o "P conmutable" y "Sourcing" o "M conmutable" en los módulos digitales SIMATIC?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Descripción: Existen diferentes terminologías para caracterizar las entradas y salidas digitales: ...

Descripción:
Existen diferentes terminologías para caracterizar las entradas y salidas digitales:
por ejemplo, lectura P o conmutación P (PNP), lectura M o conmutación M (NPN), así como "Sinking"/"Sourcing" en inglés.

Además, las entradas y salidas se pueden caracterizar o asignar de la siguiente manera:

  • El estado lógico
  • La señal eléctrica
  • El cableado o la conexión

La siguientes tablas muestran la relación entre las denominaciones de las terminologías y las asignaciones:

Entradas digitales (24V) 

Terminología Estado lógico Señal eléctrica

Conexión

Lectura P

"Sinking input"

El sensor se encuentra entre los 24V DC y el módulo

1 (verdadero) 24V


Figura 01

0 (falso) 0V (o abierto)
Lectura M

"Sourcing input"

El sensor se encuentra entre el módulo y la masa

1 (verdadero) 0V
Figura 02
0 (falso) 24V (o abierto)
Tabla 01

Salidas digitales (24V)
 

Terminología Estado lógico Señal eléctrica

Conexión

Conmutación P

"Sourcing output"

Transistor PNP

La cargar se encuentra entre el módulo y la masa

1 (verdadero) 24V


Figura 03

0 (falso) 0V (o abierto)
Conmutación M

"Sinking output"

Transistor NPN

La cargar se encuentra entre los 24 DC y el módulo

1 (verdadero) 0V
Figura 04
0 (falso) 24V (o abierto)
Tabla 02

Todos los módulos de entradas y salidas del S7-300, S7-400, S7-1500, S7-1200 y del sistema ET200S son de "Lectura/Conmutación  P", excepto los módulos indicados en la siguiente tabla.

 

Resumen de los módulos SIMATIC S7-300
6ES7321-1BH50-0AB0 Entradas de "Lectura M"
6ES7321-1BP00-0AB0 Entradas seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
6ES7350-1AH03-0AB0 Entradas de encóder seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
6ES7351-1AH02-0AE0 Entradas de encóder seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
6ES7322-1BP50-0AA0 Salidas de "Conmutación M"
6ES7326-2BF40-0AB0 Salidas seleccionables como "Conmutación P" o "Conmutación M"
6ES7352-5AH00-0AE0 Salidas de "Conmutación M"
6ES7352-5AH01-0AE0
Resumen de los módulos SIMATIC S7-400
6ES7421-7DH00-0AB0 Entradas seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
6ES7450-1AP00-0AE0 Entradas de encóder seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
Resumen de los módulos SIMATIC ET200S
6ES7131-4BD51-0AA0 Entradas de "Lectura M"
6ES7131-4BF50-0AA0 Entradas de "Lectura M"
6ES7138-4DA04-0AB0 Entradas de encóder seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
6ES7138-4DL00-0AB0 Entradas de encóder seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
6ES7132-4BD50-0AA0 Salidas de "Conmutación M"
6ES7132-4BF50-0AA0 Salidas de "Conmutación M"
6ES7138-4FB02-0AB0 Salidas seleccionables como "Conmutación P" o "Conmutación M"
Resumen de los módulos SIMATIC ET 200SP
6ES7138-6AA00-0BA0 Entradas de encóder seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
6ES7131-6BF60-0AA0 Entradas de "Lectura M"
6ES7132-6BF60-0AA0 Salidas de "Conmutación M"
Resumen de los módulos SIMATIC S7-1200
6ES7221-3BD30-0XB0 Entradas de "Lectura M"
6ES7221-3AD30-0XB0 Entradas de "Lectura M"
6ES7223-3BD30-0XB0 Entradas de "Lectura M"
6ES7223-3AD30-0XB0 Entradas de "Lectura M"
Resumen de los módulos SIMATIC S7-1500
6ES7521-1BH50-0AA0 Entradas de "Lectura M"
6ES7550-1AA00-0AB0 Entradas de encóder seleccionables como "Lectura P" o "Lectura M"
Tabla 03

Información adicional
En los datos técnicos de los módulos indicados en la tabla 01 se dispone de información sobre si las entradas son de lectura P o M, y si las salidas son de conmutación P o M. Los datos técnicos de los módulos del S7-1200 y S7-1500 están disponibles en los siguientes manuales:
 

Manual Número ID
SIMATIC S7-1500/ET 200MP - Módulo de entradas digitales DI 16x24VDC SRC BA 59191844
Sistema de automatización SIMATIC S7 S7-1200 36932465
Tabla 04

Información de seguridad
Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto. Encontrará más información sobre seguridad industrial en
http://www.siemens.com/industrialsecurity.