×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 23488061, 文档发布日期 2009年2月12日
(1)
评估

在 PROFINET IO 环境(配置 6)下使用 RCoax 电缆配置 IWLAN

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品


问题:  
现代自动化技术是基于通讯技术和各系列产品之间不断发展的网络技术。所有网络产品具有连接办公网络和公司局域网的这一一致网络集成性能变得越来越重要。移动式工作站可以通过 IWLAN 实现低成本且灵活的集成。不需要通过集电环等很难维护且具有干扰的这类连接。在有干扰的环境中,PROFINET IO 也可以使用 RCoax 电缆通过 IWLAN 实现移动工作站的垂直集成。

解决方案:  
本文档中的实例给出了两个  IWLAN 网段通过 RCoax 电缆建立连接的方法且解答了组态过程中出现的问题。

  • 带有 PROFINET CP343-1 通讯处理器的中央控制器
  • 使用 SCALANCE PROFINET 组件构建基础
  • 使用 RCoax 天线
  • 通过 IWLAN/PB Link PN IO 连接 ET200S 和 IM151 PROFIBUS
  • 通过 W747-1RR ClientModule 连接 ET200S 和 IM151 PROFINET
  • 使用快速漫游 / iPCF
  • 监视更新时间
  • 简单 PN IO 诊断功能

下图显示了该配置的硬件构成。

下载

下载内容

下载

文档(德语)  23488061_IWLAN_RCOAX_DOKU_V11_d.pdf ( 1723 KB )
文档(英语)  23488061_IWLAN_RCOAX_DOKU_V11_e.pdf ( 1681 KB )
代码 
STEP 7 项目和组态文件
23488061_IWLAN_RCOAX_CODE_V10.zip ( 415 KB )

 

版本历史

版本

修改内容

07/2006 第一版

附加信息

标题

链接

通过右边的链接可找到所有 SIMATIC NET 配置的宣传单。 http://www.automation.siemens.com/net/html_76/produkte/produktloesungen.htm