×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 23493978, 文档发布日期 2007年2月15日
(0)
评估

SIMATIC Panel PC 677 和 877 的 MTBF (平均无故障时间)值有多大?

  • 文档
  • 涉及产品

说明:
MTBF 的含义是平均无故障运行时间 。
有一种普遍的误解是,认为 MIBF 是零件和设备期望的最小可确保使用寿命(或无故障时间)。
可是,设备中包含许多不同的组件,这些组件不一定是独立的。这些组件中的每一种都有自己的 MTBF 和故障概率,而且会随着时间变化并受不同的因素影响。此处所指的环境条件比如温度变化、振动等都有很大的影响。

计算步骤
在最简单的情况下,按照以下方法计算总的 MTBF:

 

例子:计算 MTBF 分别为 15,000 小时和 30,000 小时的两个组件的总 MTBF:

à

这样的计算只是对 MTBF 进行理论上的估算。

为了得到具有实际意义计算结果数值,我们增加了供应商的技术规范(如IEC 60050(191))中的估值,该估值是 Siemens 维修中心通过现场经验以及通过生产实践总结出来的。

所有的结果都统一按照在 40°C 环境温度下每天运行 24 小时的操作条件(符合 EN/IEC 61709 标准和 Siemens 标准 SN 29500 50% 部分载荷)来确定。如果需要按照 8 小时/天或者 4000 小时/年的技术规格进行计算,则必须在计算中包含相关的关于非运行时间(还包括开/关机等)的附加值。

只能在某种程度上对故障概率进行估算,因为组件的“行为”各不相同——如处理器的故障概率在 MTBF 时间段内是不变的,而显示屏背光照明的亮度则随着时间而降低,背光照明的 MTBF 意味着到达某个特定的残余亮度。

条件
在这里以及在平常的应用中,必须牢记所有关于 MTBF 的信息都与特定的环境条件有关(见上述)。背离这些条件或者如果超出了允许的温度范围、安装角度、撞击和震动范围,以及运输或操作过程中的其它影响因素(污垢或者不正确地操作前面板上的按键,如使用坚硬的物体进行操作)都会使 MTBF 受到限制(详细信息请参见各个设备的手册)。

毋庸置疑,超出温度范围肯定影响到组件性能的发挥。在运行的温度范围之外材料的属性会发生变化(如:蒸发过程或者粘合剂溶化)。

对于光学驱动设备,在 MTBF 值中估算的是 1% 的操作时间。维修部件也包含在计算中,我们建议定期更换这些部件。为了确保高度的系统可用性,这是必须的。

Panel PC 677 和 877 的 MTBF (MTBF 单位为年)

Panel PC

前面板类型

运行方式 8 小时/天
2920 小时/年

运行方式
4000 小时/年

24小时运行
8760 小时/年

677 触摸屏 14,4 11,4 5,8
按钮控制 15,9 12,5 6,4
877 触摸屏 14,0 11,0 5,6
按钮控制 15,3 12,1 6,1

这里只考虑触摸屏和按钮控制型的前面板。忽略各种屏幕尺寸产生的差异。

本条 FAQ 将随着技术变化和新产品的出现而变化。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.