Beitragstyp:
FAQ
Beitrags-ID:
23578396,
Beitragsdatum:
26.06.2006
Bewerten
Welche nutzbare RAM-Speicherkapazität stellt der CP 343-1 IT für FTP-Dienste zur Verfügung?
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Konfigurationshinweis:
Die folgende Tabelle vermittelt eine Übersicht über die verfügbaren Speicherbereiche der Kommunikationsprozessoren CP 343-1 IT und CP343-1 Advanced.
Hinweis:
Der Flash-Speicher hat bei zyklischem Beschreiben eine begrenzte Lebensdauer. Diese liegt bei ca. 70000 Zyklen. Bei einer voraussehbar hohen Anzahl von Schreibzyklen sollte der RAM-Bereich benutzt werden.
Speichertyp | CP 343-1 IT GX11 | CP 343-1 IT GX20 | CP343-1 Advanced GC21 |
Flash-Bereich (nichtflüchtiger Speicherbereich) | 10 MByte | 30 MByte | 28 MByte |
RAM-Bereich (flüchtiger Speicherbereich) | 300 KByte | 30 MByte | 30 MByte |
Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Auch verfügbar in folgenden Sprachen:
- Englisch
- Franzoesisch
- Italienisch
- Spanisch
- Chinesisch
Beitrag bewerten
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)
URL kopieren
mySupport Cockpit
Produktinformationen
Themenseiten zu diesem Beitrag