Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 23678970, Fecha del artículo: 29/01/2016
(5)
Evaluar

¿Qué participantes PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar para ello?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
Con ayuda del diagnóstico PROFINET ampliado se dispone de funciones para el diagnóstico y la parametrización de la interfases Ethernet integradas (por ejemplo, diagnóstico de fibra óptica y configuración de la topología).

Los PROFINET IO Devices, los cuales soporta, el diagnóstico PROFINET ampliado, se parametrizan en la configuración hardware del STEP 7. Está disponible en el catálogo hardware y contiene puertos adicionales y módulos interfaz, como subslots dentro del slot 0.

Información adicional sobre el diagnóstico PROFINET y la conversión del modelo de equipos PROFINET en SIMATIC está disponible en el manual "SIMATIC PROFINET con STEP 7 V13", página del Customer Support con número ID 49948856.

Ejemplo
La estación ET 200S con diagnóstico PROFINET ampliado.


Figura 01

Los siguientes controladores IO soportan el diagnóstico PROFINET ampliado

MóduloReferenciaFirmware
Software SIMATIC NET PC / Driver PN
CP 16166GK1161-6AA02
6GK1161-6AA01
6GK1161-6AA00
A partir de la V2.0
CP 16046GK1160-4AA02
6GK1160-4AA01
6GK1160-4AA00
A partir de la V2.0
SOFTNET PROFINET IO6GK1704-1HW71-3AA0A partir de la V7.1 (Edition 2008)
Automatización basada en PC y Embedded
WinAC RTX 20086ES7671-0RC06-0YA0V4.4
WinAC RTX (F) 20096ES7671-0RC07-0YA0
6ES7671-1RC07-0YA0
V4.5
WinAC RTX (F) 20106ES7671-0RC08-0YA0
6ES7671-1RC08-0YA0
V4.6
S7-mEC, EC31-RTX6ES7677-1DD00-0BB0
6ES7677-1DD10-0BB0
A partir de la V4.4
CPUs S7-400
CPU 410-5H6ES7410-5HX08-0AB0A partir de la V8.0
CPU 412-2 PN6ES7412-2EK06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 412-2 PN6ES7412-2EK07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 414-3 PN/DP6ES7414-3EM05-0AB0A partir de la V5.0
CPU 414-3 PN/DP6ES7414-3EM06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 414-3 PN/DP6ES7414-3EM07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 414F-3 PN/DP6ES7414-3FM06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 414F-3 PN/DP6ES7 414-3FM07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 416-3 PN/DP6ES7416-3ER05-0AB0A partir de la V5.0
CPU 416-3 PN/DP6ES7416-3ES06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 416-3 PN/DP6ES7416-3ES07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 416F-3 PN/DP6ES7416-3FR05-0AB0A partir de la V5.0
CPU 416F-3 PN/DP6ES7416-3FS06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 416F-3 PN/DP6ES7416-3FS07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 412-5H PN/DP6ES7412-5HK06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 414-5H PN/DP6ES7414-5HM06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 416-5H PN/DP6ES7416-5HS06-0AB0
A partir de la V6.0
CPU 417-5H PN/DP6ES7417-5HT06-0AB0A partir de la V6.0
CPUs S7-300
CPU 314C-2 PN/DP
6ES7314-6EH04-0AB0
A partir de la V3.3
CPU 315-2 PN/DP6ES7315-2EH13-0AB0A partir de la V2.5
CPU 315-2 PN/DP6ES7315-2EH14-0AB0A partir de la V3.1
CPU 315F-2 PN/DP6ES7315-2FH13-0AB0A partir de la V2.5
CPU 315F-2 PN/DP6ES7315-2FJ14-0AB0A partir de la V3.1
CPU 315T-3 PN/DP6ES7315-7TJ10-0AB0A partir de la V3.2
CPU 317-2 PN/DP6ES7317-2EK13-0AB0A partir de la V2.5
CPU 317-2 PN/DP6ES7317-2EK14-0AB0A partir de la V3.1
CPU 317F-2 PN/DP6ES7317-2FK13-0AB0A partir de la V2.5
CPU 317F-2 PN/DP6ES7317-2FK14-0AB0A partir de la V3.1
CPU 317T-3 PN/DP6ES7317-7TK10-0AB0A partir de la V3.2
CPU 317TF-3 PN/DP
6ES7317-7UL10-0AB0
A partir de la V3.2
CPU 319-3 PN/DP6ES7318-3EL00-0AB0A partir de la V2.5
CPU 319-3 PN/DP6ES7318-3EL01-0AB0A partir de la V3.2
CPU 319F-3 PN/DP6ES7318-3FL00-0AB0A partir de la V2.5
CPU 319F-3 PN/DP6ES7318-3FL01-0AB0A partir de la V3.2
CPUs S7-1500
CPU 1518-4 PN/DP6ES7518-4AP00-0AB0A partir de la V1.5
CPU 1518F-4 PN/DP6ES7518-4FP00-0AB0A partir de la V1.5
CPU 1517-3 PN/DP6ES7517-3AP00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1517F-3 PN/DP6ES7517-3FP00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1516-3 PN/DP6ES7516-3AN01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1516-3 PN/DP6ES7516-3AN00-0AB0A partir de la V1.0
CPU 1516F-3 PN/DP6ES7516-3FN01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1516F-3 PN/DP6ES7516-3FN00-0AB0A partir de la V1.5
CPU 1515-2 PN/DP6ES7515-2AM01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1515-2 PN6ES7515-2AM00-0AB0A partir de la V1.5
CPU 1515F-2 PN6ES7515-2FM01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1515F-2 PN6ES7515-2FM00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1513-1 PN6ES7513-1AL01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1513-1 PN6ES7513-1AL00-0AB0A partir de la V1.0
CPU 1513F-1 PN6ES7513-1FL01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1513F-1 PN6ES7513-1FL00-0AB0A partir de la V1.7
CPU 1511-1 PN6ES7511-1AK01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1511-1 PN6ES7511-1AK00-0AB0A partir de la V1.0
CPU 1511F-1 PN6ES7511-1FK01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1511F-1 PN6ES7511-1FK00-0AB0A partir de la V1.7
CPU 1511C-1 PN6ES7511-1CK00-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1512C-1 PN6ES7512-1CK00-0AB0A partir de la V1.8
CPUs del sistema ET 200SP
CPU 1510SP-1 PN6ES7510-1DJ01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1510SP-1 PN6ES7510-1DJ00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1510SP F-1 PN6ES7510-1SJ01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1510SP F-1 PN6ES7510-1SJ00-0AB0A partir de la V1.7
CPU 1512SP-1 PN6ES7512-1DK01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1512SP-1 PN6ES7512-1DK00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1512SP F-1 PN6ES7512-1SK01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1512SP F-1 PN6ES7512-1SK00-0AB0A partir de la V1.7
Controlador software S7-1500
CPU 1507S6ES7672-7AC00-0YA0A partir de la V1.8
CPU 1505S6ES7672-5AC00-0YA0A partir de la V1.7
CPUs S7-1200
CPU 1211C6ES7211-1AD30-0XB0
6ES7211-1BD30-0XB0
6ES7211-1HD30-0XB0
A partir de la V1.0
6ES7211-1AE31-0XB0
6ES7211-1BE31-0XB0
6ES7211-1HE31-0XB0
A partir de la V3.0
6ES7211-1AE40-0XB0
6ES7211-1BE40-0XB0
6ES7211-1HE40-0XB0
A partir de la V4.0
CPU 1212C6ES7212-1AD30-0XB0
6ES7212-1BD30-0XB0
6ES7212-1HD30-0XB0
A partir de la V1.0
6ES7212-1AE31-0XB0
6ES7212-1BE31-0XB0
6ES7212-1HE31-0XB0
A partir de la V3.0
6ES7212-1AE40-0XB0
6ES7212-1BE40-0XB0
6ES7212-1HE40-0XB0
A partir de la V4.0
CPU 1214C6ES7214-1AE30-0XB0
6ES7214-1BE30-0XB0
6ES7214-1HE30-0XB0
A partir de la V1.0
6ES7214-1AG31-0XB0
6ES7214-1BG31-0XB0
6ES7214-1HG31-0XB0
A partir de la V3.0
6ES7214-1AG40-0XB0
6ES7214-1BG40-0XB0
6ES7214-1HG40-0XB0
A partir de la V4.0
CPU 1215C6ES7215-1AG31-0XB0
6ES7215-1BG31-0XB0
6ES7215-1HG31-0XB0
A partir de la V3.0
6ES7215-1AG40-0XB0
6ES7215-1BG40-0XB0
6ES7215-1HG40-0XB0
A partir de la V4.0
CPU 1217C6ES7217-1AG40-0XB0A partir de la V4.0
CPs Industrial Ethernet para S7-300/S7-400
CP343-1 Standard6GK7343-1EX30-0XE0A partir de la V2.2
CP343-1 Advanced6GK7343-1GX30-0XE0A partir de la V1.0
CP343-1 Advanced6GK7343-1GX31-0XE0A partir de la V3.0
CP443-1 Standard6GK7443-1EX20-0XE0A partir de la V1.0
CP443-1 Standard6GK7443-1EX30-0XE0A partir de la V3.0
CP443-1 Advanced6GK7443-1GX20-0XE0A partir de la V2.0
CP443-1 Advanced6GK7443-1GX30-0XE0A partir de la V3.0
CMs Industrial Ethernet
CM 1242-16GK7542-1AX00-0XE0A partir de la V1.0
ET 200S
IM151-8 PN/DP CPU6ES7151-8AB00-0AB0A partir de la V2.7
IM151-8 PN/DP CPU6ES7151-8AB01-0AB0A partir de la V3.2
IM151-8F PN/DP CPU6ES7151-8FB00-0AB0A partir de la V2.7
IM151-8F PN/DP CPU6ES7151-8FB01-0AB0A partir de la V3.2
ET 200pro
IM154-8 CPU6ES7154-8AB00-0AB0A partir de la V2.5
IM154-8 CPU6ES7154-8AB01-0AB0A partir de la V3.2
IM154-8F CPU6ES7154-8FB01-0AB0A partir de la V3.2
IM154-8FX CPU6ES7154-8FX00-0AB0A partir de la V3.2

Tabla 1

Los siguientes IO Devices pueden utilizar el diagnóstico PROFINET ampliado

MóduloReferenciaFirmware
CPs de PC
CP16166GK1161-6AA02
6GK1161-6AA01
6GK1161-6AA00
A partir de la V2.0
CP16046GK1160-4AA02
6GK1160-4AA01
6GK1160-4AA00
A partir de la V2.0
CPUs S7-300
CPU 314C-2 PN/DP
6ES7314-6EH04-0AB0
A partir de la V3.3
CPU 315-2 PN/DP6ES7315-2EH14-0AB0A partir de la V3.2
CPU 315F-2PN/DP6ES7315-2FJ14-0AB0A partir de la V3.2
CPU 315T-3 PN/DP6ES7315-7TJ10-0AB0A partir de la V3.2
CPU 317-2 PN/DP6ES7317-2EK14-0AB0A partir de la V3.2
CPU 317F-2PN/DP6ES7317-2FK14-0AB0A partir de la V3.2
CPU 317T-3 PN/DP6ES7317-7TK10-0AB0A partir de la V3.2
CPU 317TF-3 PN/DP6ES7317-7UL10-0AB0A partir de la V3.2
CPU319-3 PN/DP6ES7318-3EL01-0AB0A partir de la V3.2
CPU319F-3 PN/DP6ES7318-3FL01-0AB0A partir de la V3.2
CPUs S7-400
CPU 412-2 PN6ES7412-2EK06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 412-2 PN6ES7412-2EK07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 414-3 PN/DP6ES7414-3EM05-0AB0A partir de la V5.0
CPU 414-3 PN/DP6ES7414-3EM06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 414-3 PN/DP6ES7414-3EM07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 414F-3 PN/DP6ES7414-3FM06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 414F-3 PN/DP6ES7414-3FM07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 416-3 PN/DP6ES7416-3ER05-0AB0A partir de la V5.0
CPU 416-3 PN/DP6ES7416-3ES06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 416-3 PN/DP6ES7416-3ES07-0AB0A partir de la V7.0
CPU 416F-3 PN/DP6ES7416-3FR05-0AB0A partir de la V5.0
CPU 416F-3 PN/DP6ES7416-3FS06-0AB0A partir de la V6.0
CPU 416F-3 PN/DP6ES7416-3FS07-0AB0A partir de la V7.0
CPUs S7-1500
CPU 1518-4 PN/DP6ES7518-4AP00-0AB0A partir de la V1.5
CPU 1518F-4 PN/DP6ES7518-4FP00-0AB0A partir de la V1.5
CPU 1517-3 PN/DP6ES7517-3AP00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1517F-3 PN/DP6ES7517-3FP00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1516-3 PN/DP6ES7516-3AN01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1516-3 PN/DP6ES7516-3AN00-0AB0A partir de la V1.0
CPU 1516F-3 PN/DP6ES7516-3FN01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1516F-3 PN/DP6ES7516-3FN00-0AB0A partir de la V1.5
CPU 1515-2 PN6ES7515-2AM01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1515-2 PN6ES7515-2AM00-0AB0A partir de la V1.5
CPU 1515F-2 PN6ES7515-2FM01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1515F-2 PN6ES7515-2FM00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1513-1 PN6ES7513-1AL01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1513-1 PN6ES7513-1AL00-0AB0A partir de la V1.0
CPU 1513F-1 PN6ES7513-1FL01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1513F-1 PN6ES7513-1FL00-0AB0A partir de la V1.7
CPU 1511-1 PN6ES7511-1AK01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1511-1 PN6ES7511-1AK00-0AB0A partir de la V1.0
CPU 15111F-1 PN6ES7511-1FK01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 15111F-1 PN6ES7511-1FK00-0AB0A partir de la V1.7
CPU 1511C-1 PN6ES7511-1CK00-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1512C-1 PN6ES7512-1CK00-0AB0A partir de la V1.8
CPUs del sistema ET 200SP
CPU 1510SP-1 PN6ES7510-1DJ01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1510SP-1 PN6ES7510-1DJ00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1510SP F-1 PN6ES7510-1SJ01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1510SP F-1 PN6ES7510-1SJ00-0AB0A partir de la V1.7
CPU 1512SP-1 PN6ES7512-1DK01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1512SP-1 PN6ES7512-1DK00-0AB0A partir de la V1.6
CPU 1512SP F-1 PN6ES7512-1SK01-0AB0A partir de la V1.8
CPU 1512SP F-1 PN6ES7512-1SK00-0AB0A partir de la V1.7
Controlador software S7-1500
CPU 1507S6ES7672-7AC00-0YA0A partir de la V1.8
CPU 1505S6ES7672-5AC00-0YA0A partir de la V1.7
CPs Industrial Ethernet para S7-300/S7-400
CP343-1 Lean6GK7343-1CX10-0XE0A partir de la V2.2
CP343-1 Standard6GK7343-1EX30-0XE0A partir de la V2.2
CP343-1 Advanced6GK7343-1GX30-0XE0A partir de la V1.0
CP343-1 Advanced6GK7343-1GX31-0XE0A partir de la V3.0
ET 200SP
IM 155-6 PN ST6ES7155-6AU00-0BN0A partir de la V1.0
IM 155-6PN HF6ES7155-6AU00-0CN0A partir de la V2.0
ET 200MP
IM 155-5 PN ST6ES755-5AA00-0AB0A partir de la V1.0
IM 155-5 PN HF6ES755-5AA00-0AC0A partir de la V1.0
ET 200AL
IM 157-1 PN6ES7157-1AB00-0AB0A partir de la V1.0
ET 200S
IM151-3PN FOA partir de la referencia 6ES7151-3BB21-0AB0A partir de la V4.0
IM151-3PN STA partir de la referencia 6ES7151-3AA20-0AB0A partir de la V4.0
IM151-3PN HFA partir de la referencia 6ES7151-3BA20-0AB0A partir de la V4.0
IM151-3PN HSA partir de la referencia 6ES7151-3BA50-0AB0A partir de la V1.0
IM151-8 PN/DP CPU6ES7151-8AB01-0AB0A partir de la V3.2
IM151-8F PN/DP CPU6ES7151-8FB01-0AB0A partir de la V3.2
ET 200M
IM153-4PN6ES7153-4AA00-0XB0A partir de la V1.0
IM153-4PN6ES7153-4AA01-0XB0A partir de la V2.0
ET 200pro
IM154-4PN HFA partir de la V2.0A partir de la referencia 6ES7154-4AB00-0AB0
IM154-8 CPUA partir de la V3.26ES7154-8AB01-0AB0
IM154-8F CPUA partir de la V3.26ES7154-8FB01-0AB0
IM154-8FX CPUA partir de la V3.26ES7154-8FX00-0AB0
ET 200ecoPN
ET 200eco PNA partir de la V6.0

6ES7141-6BF00-0AB0
6ES7141-6BG00-0AB0
6ES7141-6BH00-0AB0
6ES7142-6BF00-0AB0
6ES7142-6BF50-0AB0
6ES7142-6BG00-0AB0
6ES7142-6BH00-0AB0
6ES7142-6BR00-0AB0
6ES7144-6KD00-0AB0
6ES7145-6HD00-0AB0
6ES7147-6BG00-0AB0
6ES7144-6KD50-0AB0
6ES7148-6JA00-0AB0

Componentes de red
Acoplador PN/PNA partir de la V1.06ES7158-3AD00-0XA0
Productos SCALANCE X20x IRTA partir de la V2.1-
Productos SCALANCE X200A partir de la V2.1

-
Consulte la página del Customer Support con número ID 25472849

Productos SCALANCE X300A partir de la V2.1-
SCALANCE X414-3 EA partir de la V2.1.1

-
Consulte la página del Customer Support con número ID 25355654

SCALANCE X408-2A partir de la V2.0-
SCALANCE XM408-4CA partir de la V5.0-
SCALANCE XM408-8CA partir de la V4.1-
SCALANCE XM416-4CA partir de la V4.1-
Productos SCALANCE X500A partir de la V3.0-
Pasarelas de red
IE/AS-Interface Link PN/IOA partir de la V2.0Maestro AS-i simple:
6GK1 411-2AB10

Maestro AS-i doble:
6GK1 411-2AB20

Tabla 2

Los PROFINET IO Devices que soportan el diagnóstico de PROFINET ampliado sólo funcionan en los controladores PROFINET IO que también soporten el diagnóstico de PROFINET ampliado.

Para algunos de los equipos PROFINET IO arriba indicados existe un archivo GSDML de migración para que dicho equipo funcione con un controlador PROFINET IO que todavía no soporte el diagnóstico PROFINET ampliado.

Ejemplo
Acoplador PN/PN


Figura 02

Indicación
En las siguientes aplicaciones se dispone de un descripción detallada (incluido el programa ejemplo) sobre las posibilidades de diagnóstico en un sistema PROFINET-IO.

  • "Métodos de diagnóstico para los componentes de red PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)", página del Customer Support con número ID 21566216
  • "PROFINET IO – Elaboración del diagnóstico en un programa de usuario",
    página del Customer Support con número ID 24000238

ProductSupport.EntityResultListTitle
ProductSupport.EntityResultListDescription

ProductSupport.EntityResultListButtonText
Copiar URL
mySupport Cockpit