×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 23678970, 文档发布日期 2016年11月14日
(5)
评估

哪些 PROFINET 节点支持扩展 PN 诊断,怎样进行配置?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
配置要点 通过扩展的 PROFINET 诊断,可以获得类似集成以太网接口诊断和参数设置的功能(例如,光纤诊断和拓扑结构)。支持扩展PROFINET 诊断的PROFINET IO设备在STEP 7 硬件组态中进行配置。它们存在于硬件目录中,具有附加接口或端口模块并可以作为子模块插在模块插槽中。 ......

配置要点
通过扩展的 PROFINET 诊断,可以获得类似集成以太网接口诊断和参数设置的功能(例如,光纤诊断和拓扑结构)。支持扩展PROFINET 诊断的PROFINET IO设备在STEP 7 硬件组态中进行配置。它们存在于硬件目录中,具有附加接口或端口模块并可以作为子模块插在模块插槽中。

更多关于 PROFINET 诊断和在 SIMATIC 中如何实现该功能的 PROFINET 设备模块信息参见条目号:49948856的手册:SIMATIC PROFINET with STEP 7 V13。

示例
具有扩展 PROFINET 诊断的 ET200S


图. 01


下列 IO 控制器支持扩展 PROFINET 诊 断

  23678970_IO_Controller_List_en.pdf (10,2 KB) 

下列 IO 设备支持扩展 PROFINET 诊 断:

  23678970_IO_Device_List_en.pdf (10,1 KB)
 

支持扩展诊断功能的 PROFINET IO 设备只能在同样支持扩展诊断功能的 PROFINET IO 控制器中操作。

上述 PROFINET IO 设备有的有一个移植的 GSDML 文件,当它们用于不支持扩展PROFINET 诊断的控制器时,可以使用这个GSDML文件。

示例
PN/PN 耦合器


图. 02

注意
下面的应用提供了可使用 PROFINET IO 诊断功能系统的详细描述和示例程序。

  • "PROFINET 网络组件(PROFINET IO、SNMP、WBM)的诊断方法" ,条目号 ID: 21566216
  • "PROFINET IO – 用户程序中的诊断处理"
    条目号  ID: 24000238


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.