Tipo de artículo: FAQ, ID de artículo 23678970, Fecha del artículo: 29/07/2013
(0)
Evaluar

¿Qué nodos de PROFINET permiten trabajar con el diagnóstico PN ampliado y qué se tiene que configurar?

  • Artículo
  • Relacionado con producto(s)
 

Consideraciones sobre configuración
Con el diagnóstico PROFINET ampliado, es possible tener funciones como el diagnóstico y parametrización de las interfaz Ethernet integradas (diagnóstico de fibra óptica y configuración de la topología, por ejemplo). Los equipos PROFINET IO que permiten trabajar con el diagnóstico PROFINET ampliado se configuran en la configuración de hardware en STEP 7. Se encuentran disponibles en el catálogo de hardware y disponen de puertos o módulos de interfaz adicionales como subslots en el slot de módulo. 

Se dispone de más información sobre el diagnóstico en PROFINET y sobre cómo realizar el módulo de equipo PROFINET en SIMATIC en el manual "SIMATIC PROFINET con STEP 7 V12" en la entrada con ID 49948856.

Ejemplo
ET200S con diagnóstico PROFINET ampliado


Fig. 01

Los siguientes controladores IO permiten trabajar con el diagnóstico PROFINET ampliado
 

Módulo Firmware Número de referencia
CPs de PC
CP 1616 a partir de la V2.0 6GK1161-6AA00
CP 1604 a partir de la V2.0 6GK1160-4AA00
Software SIMATIC NET PC
SOFTNET PROFINET IO a partir de la V7.1
(Edition 2008)
6GK1 704-1HW71-3AA0
Automatización Embebida y basada en PC
WinAC RTX 2008 V4.4 6ES7 671-0RC06-0YA0
WinAC RTX (F) 2009 V4.5 6ES7 671-0RC07-0YA0
6ES7 671-1RC07-0YA0
WinAC RTX (F) 2010 V4.6 6ES7 671-0RC08-0YA0
6ES7 671-1RC08-0YA0
S7-mEC, EC31-RTX a partir de la V4.4 6ES7 677-1DD00-0BB0
6ES7 677-1DD10-0BB0
CPUs del S7-400
CPU 412-2 PN a partir de la V6.0 6ES7 412-2EK06-0AB0
CPU 414-3 PN/DP a partir de la V5.0 6ES7 414-3EM05-0AB0
CPU 414-3 PN/DP a partir de la V6.0 6ES7 414-3EM06-0AB0
CPU 414F-3 PN/DP a partir de la V6.0 6ES7 414-3FM06-0AB0
CPU 416-3 PN/DP a partir de la V5.0 6ES7 416-3ER05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP a partir de la V6.0 6ES7 416-3ES06-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP a partir de la V5.0   6ES7 416-3FR05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP a partir de la V6.0   6ES7 416-3FS06-0AB0
CPUs del S7-300
CPU 315-2 PN/DP a partir de la V2.5 6ES7 315-2EH13-0AB0
CPU 315-2 PN/DP a partir de la V3.1 6ES7 315-2EH14-0AB0
CPU 315F-2PN/DP a partir de la V2.5 6ES7 315-2FH13-0AB0
CPU 315F-2PN/DP a partir de la V3.1 6ES7 315-2FJ14-0AB0
CPU 317-2 PN/DP a partir de la V2.5 6ES7 317-2EK13-0AB0
CPU 317-2 PN/DP a partir de la V3.1 6ES7 317-2EK14-0AB0
CPU 317F-2PN/DP a partir de la V2.5 6ES7 317-2FK13-0AB0
CPU 317F-2PN/DP a partir de la V3.1 6ES7 317-2FK14-0AB0
CPU 319-3 PN/DP a partir de la V2.5 6ES7 318-3EL00-0AB0
CPU 319-3 PN/DP a partir de V3.2 6ES7 318-3EL01-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP a partir de la V2.5 6ES7 318-3FL00-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP a partir de V3.2 6ES7 318-3FL01-0AB0
CPUs del S7-1500
CPU 1516-3 PN/DP a partir de la V1.0 6ES7 516-3AN00-0AB0
CPU 1513-1 PN a partir de la V1.0 6ES7 513-1AL00-0AB0
CPU 1511-1 PN a partir de la V1.0 6ES7 511-1AK00-0AB0
CPUs del S7-1200
CPU 1211C a partir de la V1.0 6ES7 211-1AD30-0XB0
6ES7 211-1BD30-0XB0
6ES7 211-1HD30-0XB0
  a partir de V3.0 6ES7 211-1AE31-0XB0
6ES7 211-1BE31-0XB0
6ES7 211-1HE31-0XB0
CPU 1212C a partir de la V1.0 6ES7 212-1AD30-0XB0
6ES7 212-1BD30-0XB0
6ES7 212-1HD30-0XB0
  a partir de V3.0 6ES7 212-1AE31-0XB0
6ES7 212-1BE31-0XB0
6ES7 212-1HE31-0XB0
CPU 1214C a partir de la V1.0 6ES7 214-1AE30-0XB0
6ES7 214-1BE30-0XB0
6ES7 214-1HE30-0XB0
  a partir de V3.0 6ES7 214-1AG31-0XB0
6ES7 214-1BG31-0XB0
6ES7 214-1HG31-0XB0
CPU 1215C a partir de V3.0 6ES7 215-1AG31-0XB0
6ES7 215-1BG31-0XB0
6ES7 215-1HG31-0XB0
CPs de Industrial Ethernet
CP 343-1 Standard a partir de la V2.2 6GK7 343-1EX30-0XE0
CP 343-1 Advanced a partir de la V1.0 6GK7 343-1GX30-0XE0
CP 343-1 Advanced a partir de V3.0 6GK7 343-1GX31-0XE0
CP 443-1 Standard a partir de la V1.0 6GK7 443-1EX20-0XE0
CP 443-1 Standard a partir de V3.0 6GK7 443-1EX30-0XE0
CP 443-1 Advanced a partir de la V2.0 6GK7 443-1GX20-0XE0
CP 443-1 Advanced a partir de V3.0 6GK7 443-1GX30-0XE0
ET 200S
IM 151-8 PN/DP CPU a partir de la V2.7 6ES7 151-8AB00-0AB0
IM 151-8 PN/DP CPU a partir de V3.2 6ES7 151-8AB01-0AB0
IM 151-8F PN/DP CPU a partir de la V2.7 6ES7 151-8FB00-0AB0
IM 151-8F PN/DP CPU a partir de V3.2 6ES7 151-8FB01-0AB0
ET 200pro
IM 154-8 CPU a partir de la V2.5 6ES7 154-8AB00-0AB0
IM 154-8 CPU a partir de V3.2 6ES7 154-8AB01-0AB0
IM 154-8F CPU a partir de V3.2 6ES7 154-8FB01-0AB0
IM 154-8FX CPU a partir de V3.2 6ES7 154-8FX00-0AB0
Tabla 01

Los siguientes controladores IO pueden usar el diagnóstico PROFINET ampliado:
 

Módulo Firmware Número de referencia
CPs de PC
CP 1616 a partir de la V2.0 6GK1161-6AA00
CP 1604 a partir de la V2.0 6GK1160-4AA00
CPUs del S7-300
CPU 315-2 PN/DP a partir de V3.2 6ES7 315-2EH14-0AB0
CPU 315F-2PN/DP a partir de V3.2 6ES7 315-2FJ14-0AB0
CPU 317-2 PN/DP a partir de V3.2 6ES7 317-2EK14-0AB0
CPU 317F-2PN/DP a partir de V3.2 6ES7 317-2FK14-0AB0
CPU 319-3 PN/DP a partir de V3.2 6ES7 318-3EL01-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP a partir de V3.2 6ES7 318-3FL01-0AB0
CPUs del S7-400
CPU 412-2 PN a partir de la V6.0 6ES7 412-2EK06-0AB0
CPU 414-3 PN/DP a partir de la V6.0 6ES7 414-3EM06-0AB0
CPU 414F-3 PN/DP a partir de la V6.0 6ES7 414-3FM06-0AB0
CPU 416-3 PN/DP a partir de la V6.0 6ES7 416-3ES06-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP a partir de la V6.0   6ES7 416-3FS06-0AB0
CPUs del S7-1500
CPU 1516-3 PN/DP a partir de la V1.0 6ES7 516-3AN00-0AB0
CPU 1513-1 PN a partir de la V1.0 6ES7 513-1AL00-0AB0
CPU 1511-1 PN a partir de la V1.0 6ES7 511-1AK00-0AB0
CPs de Industrial Ethernet
CP 343-1 Lean a partir de la V2.2 6GK7 343-1CX10-0XE0
CP 343-1 Standard a partir de la V2.2 6GK7 343-1EX30-0XE0
CP 343-1 Advanced a partir de la V1.0 6GK7 343-1GX30-0XE0
CP 343-1 Advanced a partir de V3.0 6GK7 343-1GX31-0XE0
Módulos de la ET 200S
IM 151-3PN FO a partir de la V4.0 a partir de la 6ES7 151-3BB21-0AB0
IM 151-3PN ST a partir de la V4.0 a partir de la 6ES7 151-3AA20-0AB0)
IM 151-3PN HF a partir de la V4.0 a partir de la 6ES7 151-3BA20-0AB0)
IM 151-3PN HS a partir de la V1.0 a partir de la 6ES7 151-3BA50-0AB0)
IM 151-8 PN/DP CPU a partir de V3.2 6ES7 151-8AB01-0AB0
IM 151-8F PN/DP CPU a partir de V3.2 6ES7 151-8FB01-0AB0
Módulos de la ET 200M
IM 153-4PN a partir de la V1.0 6ES7 153-4AA00-0XB0
IM 153-4PN a partir de la V2.0 6ES7 153-4AA01-0XB0
Módulos de la ET 200pro
IM 154-4PN HF a partir de la V2.0 a partir de la 6ES7 154-4AB00-0AB0
IM 154-8 CPU a partir de V3.2 6ES7 154-8AB01-0AB0
IM 154-8F CPU a partir de V3.2 6ES7 154-8FB01-0AB0
IM 154-8FX CPU a partir de V3.2 6ES7 154-8FX00-0AB0
ET 200eco PN a partir de la V6.0 6ES7 141-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx50-0AB0
ET 200SP
IM155-6PN ST a partir de la V1.0 6ES7 155-6AA00-0BN0
6ES7 155-6AU00-0BN0
IM 155-6PN HF a partir de la V2.0 6ES7 155-6AA00-0CN0
6ES7 155-6AU00-0CN0
ET 200MP
IM 155-5PN ST a partir de la V1.0 6ES7 155-5AA00-0AB0
Componentes de red
PN/PN coupler a partir de la V1.0 6ES7 158-3AD00-0XA0
Productos SCALANCE X20x IRT a partir de la V2.1 -
Productos SCALANCE X200 a partir de la V2.1 -
véase la entrada con número de identificación, ID: 25472849
Productos SCALANCE X300 a partir de la V2.1 -
SCALANCE X414-3 E a partir de la V2.1.1 -
véase la entrada con número de identificación, ID: 25355654
SCALANCE X408-2 a partir de la V2.0 -
Productos SCALANCE X500 a partir de V3.0 -
Pasarelas
IE/AS Interface Link PN IO a partir de la V2.0 Maestro AS-i individual:
6GK1 411-2AB10

Maestro AS-i doble:
6GK1 411-2AB20

Tabla 02

Los equipos PROFINET IO que permiten trabajar con el diagnóstico PROFINET ampliado sólo se pueden utilizar con controladores PROFINET IO que igualmente permitan el uso del diagnóstico PROFINET ampliado.

Existe un fichero GSDML de migración para algunos de los equipos PROFINET IO enumerados con anterioridad para el funcionamiento del equipo PROFINET IO en un controlador PROFINET IO que todavía no permite el uso del diagnóstico PROFINET ampliado.

Ejemplo
Acoplador PN/PN


Fig. 02

Nota
Las siguientes aplicaciones ofrecen una descripción detallada, incluyendo un programa de ejemplo, de las opciones de diagnóstico disponibles en un sistema PROFINET IO.

  • "Métodos de diagnóstico para los componentes de red PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)" en la entrada con ID: 21566216
  • "PROFINET IO – Procesamiento del diagnóstico en el programa de usuario"
    en la entrada con ID: 24000238