Type de contribution : FAQ, ID de la contribution : 23678970, Date de la contribution : 24/07/2013
(0)
Évaluer

Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et que doit-on configurer ?

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Description
Le diagnostic PROFINET étendu permet d'utiliser des fonctions comme le diagnostic et le paramétrage des interface Ethernet intégrées (par exemple, le diagnostic de fibres optiques et la configuration de la topologie). Les IO Devices PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PROFINET étendu sont configurés dans la configuration matérielle de STEP 7. Ils sont disponibles dans le catalogue du matériel et disposent de ports supplémentaires ou de modules d'interface en tant que sous-emplacements de l'emplacement du module. 

D'autres informations relatives au diagnostic PROFINET et au changement de modèle d'équipement PROFINET dans le monde SIMATIC figurent dans le manuel "SIMATIC PROFINET avec STEP 7 V12", dans l'article 49948856.

Exemple
ET200S avec diagnostic PROFINET étendu


Figure 01

Les contrôleurs IO suivants prennent en charge le diagnostic PROFINET étendu
 

Module Firmware Référence
PC CPs
CP1616 à partir de V2.0 6GK1161-6AA00
CP1604 à partir de V2.0 6GK1160-4AA00
Logiciel SIMATIC NET PC
SOFTNET PROFINET IO à partir de V7.1
(Edition 2008)
6GK1704-1HW71-3AA0
Embedded et PC-based Automation
WinAC RTX 2008 V4.4 6ES7671-0RC06-0YA0
WinAC RTX (F) 2009 V4.5 6ES7671-0RC07-0YA0
6ES7671-1RC07-0YA0
WinAC RTX (F) 2010 V4.6 6ES7671-0RC08-0YA0
6ES7671-1RC08-0YA0
S7-mEC, EC31-RTX à partir de V4.4 6ES7677-1DD00-0BB0
6ES7677-1DD10-0BB0
S7-400 CPUs
CPU412-2 PN à partir de V6.0 6ES7412-2EK06-0AB0
CPU414-3 PN/DP à partir de V5.0 6ES7414-3EM05-0AB0
CPU414-3 PN/DP à partir de V6.0 6ES7414-3EM06-0AB0
CPU414F-3 PN/DP à partir de V6.0 6ES7414-3FM06-0AB0
CPU416-3 PN/DP à partir de V5.0 6ES7416-3ER05-0AB0
CPU416-3 PN/DP à partir de V6.0 6ES7416-3ES06-0AB0
CPU416F-3 PN/DP à partir de V5.0 6ES7416-3FR05-0AB0
CPU416F-3 PN/DP à partir de V6.0 6ES7416-3FS06-0AB0
S7-300 CPUs
CPU315-2 PN/DP à partir de V2.5 6ES7315-2EH13-0AB0
CPU315-2 PN/DP à partir de V3.1 6ES7315-2EH14-0AB0
CPU315F-2PN/DP à partir de V2.5 6ES7315-2FH13-0AB0
CPU315F-2PN/DP à partir de V3.1 6ES7315-2FJ14-0AB0
CPU317-2 PN/DP à partir de V2.5 6ES7317-2EK13-0AB0
CPU317-2 PN/DP à partir de V3.1 6ES7317-2EK14-0AB0
CPU317F-2PN/DP à partir de V2.5 6ES7317-2FK13-0AB0
CPU317F-2PN/DP à partir de V3.1 6ES7317-2FK14-0AB0
CPU319-3 PN/DP à partir de V2.5 6ES7318-3EL00-0AB0
CPU319-3 PN/DP à partir de V3.2 6ES7318-3EL01-0AB0
CPU319F-3 PN/DP à partir de V2.5 6ES7318-3FL00-0AB0
CPU319F-3 PN/DP à partir de V3.2 6ES7318-3FL01-0AB0
S7-1500 CPUs
CPU1516-3 PN/DP à partir de V1.0 6ES7516-3AN00-0AB0
CPU1513-1 PN à partir de V1.0 6ES7513-1AL00-0AB0
CPU1511-1 PN à partir de V1.0 6ES7511-1AK00-0AB0
S7-1200 CPUs
CPU 1211C à partir de V1.0 6ES7211-1AD30-0XB0
6ES7211-1BD30-0XB0
6ES7211-1HD30-0XB0
  à partir de V3.0 6ES7211-1AE31-0XB0
6ES7211-1BE31-0XB0
6ES7211-1HE31-0XB0
CPU 1212C à partir de V1.0 6ES7212-1AD30-0XB0
6ES7212-1BD30-0XB0
6ES7212-1HD30-0XB0
  à partir de V3.0 6ES7212-1AE31-0XB0
6ES7212-1BE31-0XB0
6ES7212-1HE31-0XB0
CPU 1214C à partir de V1.0 6ES7214-1AE30-0XB0
6ES7214-1BE30-0XB0
6ES7214-1HE30-0XB0
  à partir de V3.0 6ES7214-1AG31-0XB0
6ES7214-1BG31-0XB0
6ES7214-1HG31-0XB0
CPU 1215C à partir de V3.0 6ES7215-1AG31-0XB0
6ES7215-1BG31-0XB0
6ES7215-1HG31-0XB0
CPs Industrial Ethernet
CP343-1 Standard à partir de V2.2 6GK7343-1EX30-0XE0
CP343-1 Advanced à partir de V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
CP343-1 Advanced à partir de V3.0 6GK7343-1GX31-0XE0
CP443-1 Standard à partir de V1.0 6GK7443-1EX20-0XE0
CP443-1 Standard à partir de V3.0 6GK7443-1EX30-0XE0
CP443-1 Advanced à partir de V2.0 6GK7443-1GX20-0XE0
CP443-1 Advanced à partir de V3.0 6GK7443-1GX30-0XE0
ET 200S
IM151-8 PN/DP CPU à partir de V2.7 6ES7151-8AB00-0AB0
IM151-8 PN/DP CPU à partir de V3.2 6ES7151-8AB01-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU à partir de V2.7 6ES7151-8FB00-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU à partir de V3.2 6ES7151-8FB01-0AB0
ET 200pro
IM154-8 CPU à partir de V2.5 6ES7154-8AB00-0AB0
IM154-8 CPU à partir de V3.2 6ES7154-8AB01-0AB0
IM154-8F CPU à partir de V3.2 6ES7154-8FB01-0AB0
IM154-8FX CPU à partir de V3.2 6ES7154-8FX00-0AB0
Tableau 01

Les IO Devices suivants peuvent utiliser le diagnostic PROFINET étendu:
 

Module Firmware Référence
CP PC
CP1616 à partir de V2.0 6GK1161-6AA00
CP1604 à partir de V2.0 6GK1160-4AA00
CPU S7-300
CPU315-2 PN/DP à partir de V3.2 6ES7315-2EH14-0AB0
CPU315F-2PN/DP à partir de V3.2 6ES7315-2FJ14-0AB0
CPU317-2 PN/DP à partir de V3.2 6ES7317-2EK14-0AB0
CPU317F-2PN/DP à partir de V3.2 6ES7317-2FK14-0AB0
CPU319-3 PN/DP à partir de V3.2 6ES7318-3EL01-0AB0
CPU319F-3 PN/DP à partir de V3.2 6ES7318-3FL01-0AB0
CPU S7-400
CPU412-2 PN à partir de V6.0 6ES7412-2EK06-0AB0
CPU414-3 PN/DP à partir de V6.0 6ES7414-3EM06-0AB0
CPU414F-3 PN/DP à partir de V6.0 6ES7414-3FM06-0AB0
CPU416-3 PN/DP à partir de V6.0 6ES7416-3ES06-0AB0
CPU416F-3 PN/DP à partir de V6.0 6ES7416-3FS06-0AB0
CPU S7-1500
CPU1516-3 PN/DP à partir de V1.0 6ES7516-3AN00-0AB0
CPU1513-1 PN à partir de V1.0 6ES7513-1AL00-0AB0
CPU1511-1 PN à partir de V1.0 6ES7511-1AK00-0AB0
CP Industrial Ethernet
CP343-1 Lean à partir de V2.2 6GK7343-1CX10-0XE0
CP343-1 Standard à partir de V2.2 6GK7343-1EX30-0XE0
CP343-1 Advanced à partir de V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
CP343-1 Advanced à partir de V3.0 6GK7343-1GX31-0XE0
Modules ET 200S
IM151-3PN FO à partir de V4.0 à partir de6ES7151-3BB21-0AB0
IM151-3PN ST à partir de V4.0 à partir de 6ES7151-3AA20-0AB0
IM151-3PN HF à partir de V4.0 à partir de 6ES7151-3BA20-0AB0
IM151-3PN HS à partir de V1.0 à partir de 6ES7151-3BA50-0AB0
IM151-8 PN/DP CPU à partir de V3.2 6ES7151-8AB01-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU à partir de V3.2 6ES7151-8FB01-0AB0
Modules ET 200M
IM153-4PN à partir de V1.0 6ES7153-4AA00-0XB0
IM153-4PN à partir de V2.0 6ES7153-4AA01-0XB0
Modules ET 200pro
IM154-4PN HF à partir de V2.0 à partir de 6ES7154-4AB00-0AB0
IM154-8 CPU à partir de V3.2 6ES7154-8AB01-0AB0
IM154-8F CPU à partir de V3.2 6ES7154-8FB01-0AB0
IM154-8FX CPU à partir de V3.2 6ES7154-8FX00-0AB0
ET 200eco PN à partir de V6.0 6ES7141-6Bx00-0AB0
6ES7142-6Bx00-0AB0
6ES7142-6Bx50-0AB0
ET 200SP
IM155-6PN ST à partir de V1.0 6ES7155-6AA00-0BN0
6ES7155-6AU00-0BN0
IM155-6PN HF à partir de V2.0 6ES7155-6AA00-0CN0
6ES7155-6AU00-0CN0
ET 200MP
IM155-5PN ST à partir de V1.0 6ES7155-5AA00-0AB0
Composants réseau
Coupleur PN/PN à partir de V1.0 6ES7158-3AD00-0XA0
Produits SCALANCE X20x IRT à partir de V2.1 -
Produits SCALANCE X200 à partir de V2.1 -
cf. article ID: 25472849
Produits SCALANCE X300 à partir de V2.1 -
SCALANCE X414-3 E à partir de V2.1.1 -
cf. article ID: 25355654
SCALANCE X408-2 à partir de V2.0 -
Produits SCALANCE X500 à partir de V3.0 -
Passerelles
IE/AS-Interface Link PN/IO à partir de V2.0 Maître AS-i simple:
6GK1 411-2AB10

Maître AS-i double:
6GK1 411-2AB20

Tableau 02

Les IO Devices PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PROFINET étendu ne peuvent être exploités qu'avec des contrôleurs PROFINET IO qui prennent également en charge le diagnostic PROFINET étendu.

Pour quelques IO Devices PROFINET ci-dessus, il existe un fichier GSDML de migration pour que l'IO Device PROFINET puisse être exploité avec un contrôleur PROFINET IO qui prend en charge le diagnostic PROFINET étendu.

Exemple
Coupleur PN/PN


Figure 02

Note
Les applications suivantes fournissent une description détaillée, y compris avec un exemple de programmation, des possibilités de diagnostic dans un système PROFINET IO.

  • "Méthodes de diagnostic des composants réseau PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)" dans l'article ID: 21566216
  • "PROFINET IO – Traitement du diagnostic dans le programme utilisateur" dans l'article ID: 24000238