×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 24023053, Beitragsdatum: 04.02.2013
(0)
Bewerten

S.I.A.M. ASIsafe Anwendungsbeispiele, Ausgabe 08/2012

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

 

Diese Dokumentation zeigt Ihnen Schaltungsbeispiele zu Sicherheitsfunktionen, die Sie mit folgenden ASIsafe-Modulen und -geräten realisieren können:

  • AS-Interface F-Adapter (IP20)

  • Sicheres SlimLine-Modul S22,5F (IP20)

  • Sicheres Kompaktmodul K20F (IP65 / IP67)

  • Sicheres Kompaktmodul K45F 2F-DI (IP65 / IP67)

  • Sicheres Kompaktmodul K45F 2F-DI / 2DO (IP65 / IP67)

  • Sicheres Kompaktmodul K45F 4F-DI (IP65 / IP67)

  • Sicheres Kompaktmodul K45F LS (IP65 / IP67)

  • Positionsschalter mit integriertem ASIsafe (IP65 / IP67)

Die Schaltungsbeispiele beinhalten:

  • NOT-HALT-Überwachung, Kategorie 2

  • NOT-HALT-Überwachung, Kategorie 4

  • NOT-HALT- und Schutztür-Überwachung, Kategorie 2

  • Schutztür-Überwachung, Kategorie 2

  • Schutztür-Überwachung, Kategorie 2, mit zwei Türen

  • Schutztür-Überwachung, Kategorie 4

  • Magnetschalter-Überwachung, Kategorie 4

  • Sensorik mit Direktanbindung an AS-Interface (NOT-HALT, Lichtvorhang)

  • Schutztür-Überwachung mit Zuhaltung (federkraftverriegelt und magnetkraftverriegelt)

  • Verdrahtung des Sicherheitsmonitors

  • Verdrahtung des DP / AS-i F-Link

Diese Dokumentation enthält keine Schaltungsbeispiele zum Sicheren Ausgangsmodul
S45F. Informationen zum Thema ASIsafe Sichere AS-i Ausgänge / Sicheres SlimLine
Modul S45F finden Sie im Internet
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/55416968)
sowie im AS-i Systemhandbuch
(http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51579885)

Diese Dokumentation enthält Information für folgende Zielgruppen:

  • Entscheider

  • Technologen

  • Projekteure

  • Inbetriebnehmer

Zum Verständnis dieser Dokumentation sind allgemeine Grundkenntnisse auf folgenden Gebieten erforderlich:

  • Niederspannungs-Schalttechnik
  • Digitale Schaltungstechnik
  • Automatisierungstechnik
  • AS-Interface
  • Sicherheitstechnik
  • STEP 7 (bei Verwendung des DP / AS-i F-Link)


 

Dokumentation (Deutsch)
Funktionshandbuch ASIsafe, Ausgabe 08/2012

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit