文档类型 常问问题 文档编号 24352751, 文档发布日期 2009年12月11日
(4)
评估

S7-300/400 CPU 和通信处理器 (CP) 支持哪些连接/协议?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

说明:
您可以根据所使用的 S7-300/400 CPU 或者 CP 将控制器连接到各种子网上。子网可以选择的连接/协议类型如下表。  

子网类型

连接类型/协议

MPI
(多点协议接口)

S7 通信 (S7-300 只做服务器) 
GD 通信 (全局数据包通信)
S7 基本通信

PROFIBUS

DP 分布式 I/O
(通过集成 DP 口,CP342-5 和 CP443-5 扩展型)
FMS - 现场总线报文规范
(通过 CP343-5 和 CP443-5 基本型)
FDL - 现场总线数据链路层
(只能通过 PROFIBUS CP)
S7 通信 (S7-300 只做服务器1)

工业以太网 / PROFINET

S7 通信
(通过以太网 CP 或集成的 PN 接口)
ISO 传输(通过以太网 CP)
ISO-on-TCP (通过以太网 CP 或集成的 PN 接口)
TCP (通过以太网 CP 或集成的 PN 接口)
UDP (通过以太网 CP 或集成的 PN 接口)
E-mail (通过以太网 CP)
FTP (通过以太网 CP)
PROFINET IO (通过以太网 CP 或集成的 PN 接口)
CBA (通过以太网 CP 或集成的 PN 接口)
MODBUS TCP (通过以太网 CP 或集成的 PN 接口,参考访问条目号:22660304 2)

PTP (点对点)

RK 512
3964(R)
ASCII
各种打印机的驱动
Modbus (RTU) (主/从) 2)
Data highway DF1 2)
...

1) S7 300:客户机功能只能通过 V5.2 版本以上的 CP342-5 实现。
2)
这些连接/协议的类型不能在 STEP 7 中作为标准组态,必须另外安装。

以太网或 PROFIBUS CP 的手册中有它们所支持通讯服务的说明。
此外,下面的访问条目号包含了 S7-300/400 以太网 CP 和 S7-300/400 集成 PN 接口 CPU 支持的通讯服务的概况。 

模块

访问条目号

S7-400  以太网 CPs 15368142
S7-300 以太网 CPs 16767769
S7-300/400 CPUs 集成 PN 接口 18909487

S7 300/400 CPUs 手册中“技术数据”章节描述了控制器上集成的通信口支持的通讯服务:
 

模块

访问条目号

CPU S7 300

12996906

CPU S7 400
(没有集成 PN 口)

14016796

CPU S7 400
(有集成 PN 口)

23904550

S7 通信的说明:
S7-300 支持 S7 通信,需要调用功能块 FB14/15 “GET/PUT”,FB12/13 “BSEND/BRCV” 或者 FB8/9 “USEND/URCV” 。通过:

  • 集成 PN 口,功能块在 Standard Library -> Communication Blocks。
  • CP卡,功能块在 SIMATIC_NET_CP 库。

对于 S7-400,通过功能块 SFB14/15 “GET/PUT”,SFB12/13 “BSEND/BRCV”或者 SFB8/9 “USEND/URCV”实现数据交换。 这些功能块的路径是 Standard Library -> System Function Block。

通过 CPU 上集成 PN 接口通信的说明:
通过开放的 IE 通讯,使用 TCP,ISO-on-TCP 以及 UDP 协议实现数据交换。通过下面这些通讯块组态连接和数据交换:

  • UDT 65 “TCON_PAR” 数据结构,包括为连接分配的参数
  • UDT 66 “TCON_ADR”数据结构,包括通讯对象的参数地址 (UDP)
  • FB 65 “TCON” 用于建立连接
  • FB 66 “TDISCON” 用于释放连接
  • FB 63 “TSEND” 通过 TCP 和 ISO-on-TCP 发送数据
  • FB 64 “TRCV” 通过 TCP 和 ISO-on-TCP 接收数据
  • FB 67 “TUSEND” 通过 UDP 发送数据
  • FB 68 “TURCV” 通过 UDP 接收数据

在下面这些手册中,您可以找到有关编程和各种连接类型的使用方法的更多信息:
 

手册

访问条目号

S7-300/400 系统软件 
系统和标准功能

1214574
S7 基本通信
S7 通信
通过工业以太网的开放的通讯
PROFINET I/O (SFC 14/15 (“DPRD_DAT/DPWR_DAT”)

PROFIBUS 的 S7-CP
组态和调试

1158693
通过 FDL 连接的发送/接收通信
DP
FMS

工业以太网的 S7-CP
组态和调试

8777865
通过 ISO-on-TCP,TCP,UDP 或 ISO 连接的发送/接收通信
PROFINET I/O (FC 9/10 “PNIO_SEND/PNIO_RECV”)

SIMATIC S7 通过 CP 343-1 IT / CP 343-1 IT GX20 以及 CP 443-1 IT 扩展的 IT 功能

1172744
FTP,E-MAIL

PROFINET IO
从 PROFIBUS DP 到 PROFINET IO
编程手册

19289930

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。