×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 2443515, 文档发布日期 2010年8月3日
(5)
评估

读取和比较日期、时间和计数器的技巧和窍门

  • 文档
  • 涉及产品

说明:

本条目包含了读取和比较日期、时间和计数器的技巧和窍门。涉及到以下主题:

  1. 读取和转换定时器的剩余时间
  2. 比较数据类型为“DATE”的月份
  3. 将 S5TIME 类型数据相加
  4. 来自计数器程序的不正确的值

下表提供了上面所列问题的信息和补救措施。
 

序号

读取和比较日期、时间和计数器的技巧和窍门

1 读取和转换定时器的剩余时间
下面的STL程序使用MD8 "T1_IEC_time" 来确定关延时的剩余时间。
  • 定时器的 BCD 输出管脚的值被传送到MW6 "T1_BCD"。
  • 此值的数据类型为 WORD 并且必须转换为 S5TIME 数据类型。
  • 因为BCD 值仍然包含定时器的时期的倍数,MW6 "T1_BCD"的值被复制到  MW12 "BCD_S5TIME"。
  • 于是使用"Standard Library/IEC Function Blocks"库中的FC33 "S5TI_TIME" 来将 MW12 "BCD_S5TIME"转换为"TIME" 类型。
  • 结果保存在MD8 "T1_IEC_time"中。

复制 "STEP7_V5_RestTime.zip" 文件到一个单独的文件夹,双击文件将项目中文件和文件夹释放。这样就可以用STEP 7 V5.4 来打开和处理项目了。

STEP7_V5_RestTime.zip ( 34 KB )  

2

比较数据类型为“DATA”的月份
“DATA”数据类型以一个无符号整数表示的天数来显示,起始天为1990年1月1日。这就是为什么必须使用TIME_OF_DAY 数据类型将数据类型转换为DATE_AND_TIME 。DATE_AND_TIME 数据类型以BCD形式保存。


图 01

现在可以将月份信息以BCD形式与另一值作比较了。

3

将 S5TIME类型数据相加
S5TIME 数据类型以BCD形式保存数据。不能将两值简单相加。如果将时间转换为TIME数据类型,数据将以十进制数形式保存。转换为十进制数后就可使用使用SIMATIC S7的算术运算来处理这个数据类型了。

  • 可以使用标准库下"IEC Function Blocks"中的FC 33 (S5TI_TIM) 来将S5TIME 数据类型转换为TIME数据类型。
  • 如果需要时间在程序中以S5TIME 数据类型表示,则可使用FC 40 (TIM_S5TI) 来将日期转换为S5TIME 数据类型。本块也可在标准库下"IEC Function Blocks"中找到。 
  • 使用SIMATIC Manager的" Open a project/library"按钮来打开标准库。这里选择"Libraries"选项卡,并选择"Standard Library"。

图 02 给出了S5TIME 和 TIME 数据类型的限制。关于其它数据类型的更多信息参见STEP 7在线帮助下的  "LAD/STL/FBD - Edit Blocks"部分。


图 02

复制"STEP7_V5_S5time_Addition.zip" 文件到一个单独的文件夹,双击文件将项目中文件和文件夹释放。这样就可以用STEP 7 V5.4 来打开和处理项目了。

STEP7_V5_S5time_Addition.zip ( 36 KB )  

4 来自计数器程序的不正确的值
为了在两个计数器串联的情况下在计数器程序中获得正确的值,必须在每个计数器前设置一个上升沿。而且必须将结果值另外保存。


图 03



创建环境

本FAQ中的图片和下载项均在STEP 7 V5.4 环境下创建。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。