×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 24947196, 文档发布日期 2007年7月27日
(1)
评估

IMCEA 驱动程序 V1.6 下载

  • 文档
  • 涉及产品

描述

WINDOWS IMCEA 驱动程序允许在 Microsoft Windows NT / Windows 2000 和 Windows XP 操作系统平台下直接寻址硬件接口。为此,可通过 C 程序接口访问下列物理 I/O 资源:

  • 内存映射 I/O,例如 SIMATIC Microbox PC 420 的板载 SRAM
  • 基于端口的 I/O,例如 SIMATIC Microbox PC 420 的板载 LED
  • 中断,例如 PC IO 中央 I/O 扩展的数字 I/O 模块上受监视的输入变化时进行中断处理

WINDOWS IMCEA 驱动程序的下载文件向您提供了两种版本:

  • WINDOWS IMCEA (PnP): 用于 Windows 2000 / XP 的即插即用型驱动程序
  • WINDOWS IMCEA (nPnP): 用于 Windows 2000 / XP 的非即插即用型驱动程序

为了使用即插即用型驱动,计算机上需要有 PCI/CPCI 总线或者 PCI 104/PC104+ 接口。下载文件中包含的即插即用驱动程序的安装文件支持下列 I/O 模块:

  • SICOMP CPCI-EA221

V1.6 版和更高版本:

  • 用于 SIMATIC Microbox PC 420 的 PC IO 中央 I/O 扩展包含下列组件
    • PC IO BASE 400
    • PC IO MOD DIGITAL 010
    • PC IO MOD ANALOG 020
  • SICOMP CPCI-SFT200 (处于规划阶段,基于 PC IO BASE 400)
  • SICOMP CPCI-EAM220 (处于规划阶段,基于 PC IO MOD DIGITAL 010)
  • SICOMP CPCI-EAM230 (处于规划阶段,基于 PC IO MOD ANALOG 020)

非即插即用型驱动程序支持直接访问 SIMATIC PC 和 SICOMP IMC 模块的板载资源,例如板载 LED 和 SIMATIC Microbox PC 420 的板载 SRAM。

驱动程序下载文件中包含两种驱动程序版本的应用实例:

  • 非即插即用型驱动程序:
    控制 SIMATIC Microbox PC 420 上的板载 LED 和板载 SRAM 的应用范例。
  • 即插即用型驱动程序:
    控制 SIMATIC Microbox PC 420 的 PC IO 中央 I/O 扩展组件的应用范例。通过三个简单的编程范例演示访问模拟和数字 PC IO MOD 模块且包含中断操作,以及评估连接在 PC IO BASE 模块上的编码器。

系统必备

IMCEA 驱动程序可以与下面的操作系统一起使用:

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT

支持的 PC 系统:

IMCEA 驱动程序可支持下列 SIMATIC PC 和 SICOMP 微计算机:

SIMATIC PC

  • SIMATIC Box PC 620 V1/V2
  • SIMATIC Box PC 627
  • SIMATIC Box PC 840 V1/V2
  • SIMATIC Rack PC 840 V1/V2
  • SIMATIC Rack PC IL 40 S/V2
  • SIMATIC Rack PC IL 43
  • SIMATIC Microbox PC 420
  • 用于 SIMATIC Microbox PC 420 的 PC IO 中央 I/O 扩展

SICOMP IMC

  • SICOMP SMP16-CPU070
  • SICOMP CPCI/SMP16-CPU076
  • SICOMP CPCI/SMP16-CPU086
  • SICOMP CPCI-EA221
  • SICOMP CPCI-SFT200 (处于规划阶段,基于 PC IO BASE 400)
  • SICOMP CPCI-EAM220 (处于规划阶段,基于 PC IO MOD DIGITAL 010)
  • SICOMP CPCI-EAM230 (处于规划阶段,基于 PC IO MOD ANALOG 020)

安装

编程手册中提供有安装提示。

下载

下载内容

下载

安装指南/编程手册(德语)

( 3145 KB )  

 

安装指南/编程手册(英语)

( 1783 KB )  

 

IMCEA 驱动程序 V1.6

包含英文和德文版编程手册

( 4885 KB )  

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接