×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 应用与工具 文档编号 24960449, 文档发布日期 2011年3月1日
(0)
评估

使用 EGPRS 路由器 MD741-1 和 SCALANCE S612 通过互联网实现对 SIMATIC 站的安全远程访问 (组态 9)

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

任务:
对生产设备进行远程诊断和维护已成为现代自动化技术一个不可分割的部分。即使对于不易接近或者地理位置非常分散的设备,最优远程维护方案的基本要求仍然是可靠、永远可用、安全且经济的数据连接。当今,与宽带互联网连接技术相结合的无线技术正越来越多地应用于此类任务。多个带通过工业以太网 (S7-CPU、HMI 设备、以太网 CP 等) 联网的设备的 SIMATIC 远程站应通过无线传输介质连接到一个中心服务站。通过该连接,位于中心服务站的 PG/PC 便可以执行以电缆连接的 PG 所能执行的服务和诊断功能。

解决方案:
该解决方案使用 EGPRS/GPRS 路由器 SINAUT MD741-1 和安全模块 SCALANCE S612 作为中心 SIMATIC 组件。这两个组件在以下各方之间建立基于 IPSec 的通道连接:

  • 一个通过 DSL (宽带) 连接到互联网的中心服务站

  • 多个通过 EGPRS 或 GPRS 连接到互联网的远程站。

下图显示了一个现实的硬件配置

组态 9 的文档  

  • 简要介绍了如何通过 EGPRS/GPRS 进行远程诊断
  • 详细描述了启动 EGPRS/GPRS 路由器 MD741-1 和安全模块 SCALANCE S612 之间的 VPN 通道必需执行的所有组态步骤。
  • 解释了 GSM/EGPRS/GPRS 技术和安全技术方面必要的基本术语。

本组态演示了下列诊断案例:

  • STEP 7 标准诊断
  • STEP 7 程序上传/下载
  • 通过 SIMATIC PDM 进行 SIMOCODE Pro 诊断
  • 通过 SIMATIC PDM 上传/下载进行 SIMOCE 组态
  • OPC 访问
  • 通过 HTML 访问 CP343-1 Advanced 页面
  • 通过 HTTP/VNC 对面板进行 Smart@Service 访问
  • 通过 HTTP 对面板进行 SOAP 访问
  • 通过 HTTP/VNC 下载 WinCC 项目

下载

下载内容

下载

文档 (英语)
使用 EGPRS 路由器 MD741-1 和 SCALANCE S612 通过互联网实现对 SIMATIC 站的安全远程访问
24960449_RemoteAccess_GPRS_DOKU_V21_e.pdf ( 1580 KB )
代码
远程站 1 和 2 的 STEP 7 项目,SOAP HTML 文本文件
24960449_RemoteAccess_EGPRS_CODE_V20.zip ( 3503 KB )

归档:

归档内容  

归档文件

如果在组态中使用了 MD740-1 GPRS 路由器,则可以在此处下载版本 V1.0 的相应文档和样例代码。

版本 V1.0 的归档文件

24960449_RemoteAccess_GPRS_V10_e.zip ( 21386 KB )

版本历史

发布日期

更改

04/2007 第一版
11/2007 组态 V1.0 的 Flash 动画电影
09/2008 更新了 MD741-1 和 SCT V2.2 的应用程序
对可通过 SIMATIC PDM 进行组态的过程设备进行了扩展
02/2011 已列出注意事项和更正。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.