×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 25204813, 文档发布日期 2007年7月31日
(5)
评估

怎样使用 S7-224 XP 的模拟量输入通道接收电流信号?

新手必读: 推荐新手阅读!
  • 文档
  • 涉及产品
解答: S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。 ......

解答:
S7-224 XP 的两路模拟量输入通道被出厂设置为电压信号(0-10V)输入。为了能够输入电流信号,必须在 A+ 与 M 端 (或 B+ 与 M 端) 之间并入一个500 欧姆的电阻。

与传感器以及电压源的两线制连接方式如图1 所示。

与传感器以及电压源的 3 线制连接方式如图 2 所示。

与传感器及电压源的 4 线制连接方式如图 3 所示。

与电压输出的变送器及电流源的 4 线制连接方式如图4所示。

注释:
在所有的连接方式中都必须确保外接电流源具有短路保护以防损坏。

以上所示的各种连接方式同样适用于LOGO!基本型 (LOGO! 24 和 LOGO! 12/24) 的模拟量输入。

因为没有充分隔离,外接电阻也可成为干扰源。
为了得到尽量精确的测量结果,推荐使用公差尽可能小的电阻。

应确保当在500欧电阻两端施加最大 28.8V 的电压时,输出功率为 1.66W。 市面上流通的电阻的功率大都是 0.25W到 0.5W。

以下扩展模块可接受电流信号:

  • S7-200:扩展模块 EM 231 (4 路模拟量输入, 通过DIP开关设置电压/电流)
  • S7-200: 扩展模块 EM235 (4 路模拟量输入/1路模拟量输出, 过DIP开关设置电压/电流)
  • LOGO!: 扩展模块 AM2 (2 路模拟量输入, 分别具有电压和电流通道)

关键字:
模拟量输入, 电流测量, 变送


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接