×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 软件下载 文档编号 26340545, 文档发布日期 2019年5月9日
(11)
评估

SIMOTION 的使用及应用

  • 文档
  • 涉及产品
这份免费的“SIMOTION 的使用及应用”说明为您提供了许多重要的背景信息,关于 SIMOTION、工具、特殊功能、模块和示例项目以及可使项目清晰明了或便于操作的标准应用。

此外,还为您提供了关于脚本处理的详细信息以及很多示例脚本,这些可进一步方便 SIMOTION 的使用。

应用
为 SIMOTION 提供了众多应用,并已作为基本配置提供给您。这些请参见 此处:应用示例
这些应用的选择请参见“SIMOTION 的使用及应用”。借助随附的文档,您可将这些应用作为您的基本应用来使用,也可进行调整和扩展。
凭借新的  项目生成器 SIMOTION easyProject, 您能大大加快标准化项目基本设置的创建并能节省成本。
此外,还为您提供了面向跨行业解决方案的更多功能,可在您创建自定义应用时提供支持。

示例
此处为几个重要示例,可帮助您更快地了解 SIMOTION。此外,还提供了复杂应用的示例。

FAQ(常见问题)
总结了一些有关 SIMOTION 的常见问题。

脚本
通过脚本处理功能,借助简单的脚本语言 VBScript 可实现设备、SIMOTION 工艺对象(TO)以及 SINAMICS 驱动对象(DO)的配置自动化。通过互动式的询问,标准脚本可在运行期间针对具体情况进行调整。这样就加快和简化了调试。其他应用例如有,所执行设置的文档以及无差错重复执行复杂设置。

此处总结的文档和脚本的选择可帮助您快速熟悉 SIMOTION 的脚本处理。它们既是用于代码学习的纯演示脚本,也是可直接使用的脚本和脚本库。
您很快就能了解到 SIMOTION 脚本接口 (Scripting Interface) 的众多功能。

SIMOTION IT
在 SIMOTION IT 中,您能了解到一些创新性的示例和工具,可使驱动解决方案进一步融入 IT 环境。其中包括一项跟踪功能,可通过网络浏览器进行参数设置并可使用自带工具 Web Trace Viewer 进行显示,以及 OPC XML DA 的使用示例。
另外,如需创建自己的网页,还可参考带有源代码的示例以及关于此主题的研讨会。

工具及文档
我们为许多任务提供了简便易用的工具及详细的文档资料。

文件下载 
 Registrierung notwendig  SIMOTION_Utilities_Applications_V5310.zip (920,8 MB)

该 ZIP 文件包的内容与 SIMOTION SCOUT 第二张 DVD 光盘上随附的“使用及应用”说明完全一致。

请解压 ZIP 文件包。
之后会显示一个 HTML 界面,可轻松导航并查看“使用及应用”说明中的丰富内容。
打开目录 Utilities_Applications 下的“index.htm”即可开始浏览内容。
SIMOTION 的使用及应用  中的新增内容请参见章节“概述 > 新内容”。 

重要信息
保存在该数据载体上的工具、应用示例以及相关文档均可免费转让。用户拥有非独占、不可转让以及免费的软件使用权,包括修改软件、更改或不更改地复制以及与自有软件集成。

软件未由西门子公司进行常规的系统测试,这在软件产品上非常常见。各项责任 - 同样出于法律原因 - 尤其是由于软件或相关文档的错误或者因咨询意见而导致的损失,均由西门子承担责任,以下情况除外,但不限于这些情况,故意、疏忽、人身伤害、健康受损、接受质保、故意隐瞒缺陷或重大违约。因此不承担针对用户不当行为的举证责任倒置。

适用德国法律。案件受理地点为爱尔兰根。

安全提示
小心:“使用与应用”中描述的功能和解决方案主要针对完成自动化任务。除此以外还需注意,在将设备与其他部件、企业网络或互联网联网时须采取工业安全范畴内相应的保护措施。

更多详细信息请访问工业在线支持网站 50203404

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接