×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 27833758, Beitragsdatum: 11.10.2013
(0)
Bewerten

Integration von SIMATIC PCS 7 Asset Management in bestehende Projekte

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ziel der vorliegenden Applikation ist das Einbinden des integrierten Asset Managements in ein bestehendes PCS 7-Projekt. Das Dokument beschreibt dabei die Voraussetzungen und die notwendigen Tätigkeiten, um PCS 7-Projekte vornehmlich der Versionen V5.x und V6.0 auf die Integration von Asset Management vorzubereiten.

Die vorliegende Beschreibung beruht auf einer Server-Client-Architektur, bei der der Maintenance-Server (MS-Server) auf einer separaten PC-Station und der Maintenance-Client (MS-Client) auf der Engineering Station konfiguriert ist.

MS-Server und MS-Client sind hierbei sowohl am Terminalbus als auch am Anlagenbus angeschlossen.



 
Das Hauptaugenmerk für das Einbinden des integrierten Asset Managements in ein bestehendes Projekts liegt in folgenden Schwerpunkten:
  • Vorbereitende Tätigkeiten
  • Projektieren und Konfigurieren des Asset Managements

Download
  Integration von SIMATIC PCS 7 Asset Management in bestehende Projekte (3,6 MB)
 
Erstellungsumgebung
Die Screenshots sind mit PCS 7 V7.0 SP1 erstellt worden.

Hinweis
Beachten Sie für die Verwendung von SIMATIC PCS 7 Asset Management ab PCS 7 V8.0 folgende Handbücher.

Version Handbuch 
PCS 7 V8.2SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Maintenance Station 
PCS 7 V8.1SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Maintenance Station
PCS 7 V8.0SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 Maintenance Station


 

 



Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.